This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:#PROCHOT 假触发 IDCHG

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076727/bq24780s-prochot-false-triggering-on-idchg

部件号:BQ24780S
“Thread:TestBQ24800 (线程:测试,BQ24800)”中讨论的其它部件

你好!

  当我们的主板配置为对 IDCHG (ProchotOption1寄存器)作出反应时,我们面临着奇怪的#PROCHOT 行为  
位3:IDCHG 设置为1)。

主板配置:

  • 标准设计,带10m 感应电阻器
  • 4S1P 锂离子电池(接近充满电)
  • 19V 直流适配器输入
  • ~20W 负载

PROCHOT 寄存器:

  • ProchotOption0 - 0x3970=0011101001110000
  • ProchotOption1 - 0x332D=001100101110 (IDCHG_VTH = 6.144A)

其他寄存器几乎是默认的, IDCHG 放大器增益=x16。

测试方案:

连接了19V 适配器,电池正在充电,适配器的负载正常工作 ,然后适配器被关闭。

结果:

如果 IDCHG_DEG 值小于12毫秒- #PROCHOT 在切换至蓄电池电源期间总是会停机。  如果 位3:IDCHG 设置为0,则 #PROCHOT 不会关闭。

但船上没有这样的排放电流和有价值的浮华。

在下面的 OSC 图片 中(黄色通道始终是面向蓄电池充电电流的隔离电流探头),我们可以看到计时-切换-放电过程:

红色通道- IDCHG 输出:

红色通道-(SRP-SRN)输入:

信号非常清晰,甚至不接近6A IDCH #PROCHOT 阈值。

#PROCHOT 蓄电池放电监视器有什么问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的报告。 我们将研究这一点。 同时,您能否将 RSR 电流感应滤波电阻器从10欧姆降至0欧姆?  此滤波电阻器可能会产生不需要的偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查这一点。 另请注意,当没有适配器且负载始终由蓄电池#PROCHOT 供电时,即使在100us 发生故障时也能很好地工作,ILOAD 增量从0到90%IDCH,上升和下降时间为1mA/us - 1A/us -无虚假触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于新设计,您还可以查看 BQ24800。