“线程”中讨论的其它部件:LM4050-N, REF3425
大家好,团队
请帮助您了解如何计算电压参考的功耗? 像 DCDC,LDO 或正常 IC?
请帮助提供1mA 负载的示例 ,其中包括串联电压参考和并联 电压参考,例如 REF3425 和 LM4050-N
B.R.
埃里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,托尼,
感谢快速响应,但似乎有些困惑,
分流 = (vs (I_L+I_Q),正确。
pSeries =(VS-Vref)^2 /Rs,Rs 是什么意思? 请帮助提供 REF3425的示例 。
埃里克
埃里克,您好!
对于系列:
Vs =输入电压
I_L =负载电流(您最初提供的电流为1mA),
I_Q =静态电流(在活动模式下,为 REF3425提供72uA 电流)
假设 vs = 5V,I_L = 1mA
因此,
P = 5V (1mA + 72uA)= 5.36mW
对于分流:下面是 LM4050-N 的示意图

如果要计算通过 R 消散的功率,请使用方程式 I 提供的更早的并联电压=(VS-Vref)/R)^2 Rs,其中参考电压=输出(从原理图中)或数据表中所述的反向分解电压 VR, 而 R 由电源电压(Vs),负载和静态电流(I_L & I_Q)以及反向击穿电压 VR 决定。 RS =(vS-VR)/(I_L+I_Q)
如果要计算整个系统的电压参考的功耗,方程式为并联=[(VS-VR)/Rs]*vs (与上面所述的变量相同)。
Ω vs =5V,VR = 2.5V,Rs = 900 μ A
因此,P = 13.9mW
你好,托尼,
感谢您的详细反馈。
您误解 了方程式。
[(VS-VR)/Rs]*vS-VR*IL=[(VS-VR)/Rs]*vS-(VR*IL)
那么我对下面的描述是否正确?
---
对于系列:pSeries =vs (I_L + I_Q)-Vout *IL,与 LDO 相同,对吗?
对于分流:如果我们将 R 和电压参考视为一个组,分流=[(VS-VR)/Rs*vs -(VR*IL)
---
B.R.
埃里克