This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3325:如何计算参考电压的功耗

Guru**** 2509865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4050-N, REF3425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081844/ref3325-how-to-calculate-the-power-consumption-of-voltage-reference

部件号:REF3325
“线程”中讨论的其它部件:LM4050-NREF3425

大家好,团队

请帮助您了解如何计算电压参考的功耗? 像 DCDC,LDO 或正常 IC?

请帮助提供1mA 负载的示例 ,其中包括串联电压参考和并联 电压参考,例如  REF3425 和 LM4050-N

B.R.

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    我 正在研究这个问题——我很快就会回来。  

    —托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    以下是您如何计算系列和并联电压参考的功耗:

    pSeries =(vS-Vref)/r)^2 rs

    分流= vs (I_L+I_Q)

    —托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    感谢快速响应,但似乎有些困惑,  

    分流 = (vs (I_L+I_Q),正确。

    pSeries =(VS-Vref)^2 /Rs,Rs 是什么意思? 请帮助提供 REF3425的示例 。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    我的坏处是,我翻转了方程式。 它应该是:

    分流=((vS-Vref)/r)^2 rs

    pSeries = vs (I_L + I_Q)

    —托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,  

    请单独提供一个示例。 谢谢。

    系列 ,REF3425

    2.分流。  LM4050-N

    B.R.

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    我要看一下。

    —托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    对于系列:

    Vs =输入电压  

    I_L =负载电流(您最初提供的电流为1mA),

    I_Q =静态电流(在活动模式下,为 REF3425提供72uA 电流)

    假设 vs = 5V,I_L = 1mA

    因此,

    P = 5V (1mA + 72uA)= 5.36mW

    对于分流:下面是 LM4050-N 的示意图

    如果要计算通过 R 消散的功率,请使用方程式 I 提供的更早的并联电压=(VS-Vref)/R)^2 Rs,其中参考电压=输出(从原理图中)或数据表中所述的反向分解电压 VR, 而 R 由电源电压(Vs),负载和静态电流(I_L & I_Q)以及反向击穿电压 VR 决定。 RS =(vS-VR)/(I_L+I_Q)

    如果要计算整个系统的电压参考的功耗,方程式为并联=[(VS-VR)/Rs]*vs (与上面所述的变量相同)。

    Ω vs =5V,VR = 2.5V,Rs = 900 μ A

    因此,P = 13.9mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,  

    感谢您的详细反馈。  

    如果我们只考虑参考零件并移除载荷。

    对于系列:pSeries =vs (I_L + I_Q)-Vout *IL,与 LDO 相同,对吗?

    对于分流:如果我们将 R 和电压参考视为一个组,分流=[(VS-VR)/Rs*vS-VR*IL

    B.R.

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    单位分析与 您建议的方程式不匹配。

    [(VS-VR)/Rs]*vS-VR*IL

    [电压/欧姆][电压][安培]=[安培][电压][安培]=[安培]^2 [电压]≠[瓦]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,  

    感谢您的详细反馈。  

    您误解 了方程式。

    [(VS-VR)/Rs]*vS-VR*IL=[(VS-VR)/Rs]*vS-(VR*IL)

    那么我对下面的描述是否正确?

    ---

    对于系列:pSeries =vs (I_L + I_Q)-Vout *IL,与 LDO 相同,对吗?

    对于分流:如果我们将 R 和电压参考视为一个组,分流=[(VS-VR)/Rs*vs -(VR*IL)

    ---

    B.R.

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    如果您只对功率因参考引用而消散感兴趣,那么您的方程式似乎是合理的。

    —托尼