This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:VNEG 启动行为

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081602/tps65132-vneg-startup-behaviors

部件号:TPS65132
“线程: 测试”中讨论的其它部件

亲爱的各位,  

 我们在设计中使用 TPS65132WRVCR。 该部件在两个输出上均配置为+/-5.4V,40mA 的活动放电。 我们注意到数据表中的屏幕截图存在一些差异。   

1-在下图中,数据表中未观察到 VNEG 输出的峰值。 原因是什么?   

2-当设备在 VREG 达到0V 之前关机并通电时,VNEG 无法正确启动,然后保持不正确(约1.86V,超出指定范围)。  

预期 VREG 的剩余电压级别会影响 VNEG 启动吗? 请注意 VPOS 正确。  

参考的当前示意图为

 

提前感谢你能抽出时间。

此致,

Benoît,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Benoit,

    我回顾了原理图,它看起来很好。 我怀疑第一个示波器图中的瞬态可能是由于负载电流峰值超过40mA。此外,我也不希望 VNEG 导轨上的残余电压导致您的 POST 的第二个示波器图中显示的启动问题。 我怀疑这也是启动时负载电流的一些伪影。 您能否从主板上移除负载并查看异常行为是否消失? 即,测量相同的范围图解,但不附加载荷。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    聊客,

    感谢您的回答。

    只需完成我的上一封邮件。 TPS65132 -5.4V VNEG 电源轨用于为5.0V LDO 供电,以提供模拟组件。 10µF Ω 设置在-5.0V LDO 输出上(与上图(C20)中提到的输出相同)。 一旦系统运行,VNEG -5.4V 的功耗为15mA。 我不知道启动条件下的峰值是多少。

    第一项测试是按照您的建议移除负载(-5.4V VNEG 未连接至-5.0V LDO)。 没有峰值,TPS65132按预期工作。

    第二步是将-5.4V VNEG 连接到-5.0V LDO 输入。 10µF -5.0V LDO 输出上的 µ A 被移除。 Spike 仍在此处,但比我们的默认配置小。

     

     紫色:VIN,绿色:Vreg,蓝色:TPS 65132 5.4V 输出,黄色:TPS 65132 -5.4V 输出

    在此配置中,我们仍然可以观察 TPS 65132 -5.4V 输出的值是否不正确。 下图显示了在 VREG 上有3.88V 时 TPS 65132 -5.4V 输出不正确。 上一张图片显示了正确的 TPS 65132 -5.4V 输出,而 VREG 上有0V。 也许这是巧合,但除了我们的测试,它是可重现的。

        

    紫色:VIN,绿色:Vreg,蓝色:TPS 65132 5.4V 输出,黄色:TPS 65132 -5.4V 输出。

    感谢您对此的考虑。

    Benoît,

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Benoit,

    由于 TPS65132在负载断开时按预期工作,我强烈怀疑启动过程中的负载电流远高于正常操作过程中的额定15mA,这是导致 VNEG 导轨出现峰值和异常行为的原因。 由于 LDO 在启动过程中为10uF 电容器充电,因此,在 LDO 输出处拆除10uF 会降低峰值,这一事实也表明启动过程中负载电流更高的逻辑相同。 所以这一切都是有意义的。 在启动系统时,您需要降低 VNEG 的负载电流,以使其正常工作。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Liaqat 为您提供时间和解答。 我将调查当前的启动情况,看看我是否超过40mA 规格。  

    此致,  

    Benoît,   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的光临,如果有任何问题,请告诉我。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    聊客,

    为了进一步研究我们的设计,我们决定使用 TPS65132W 评估板。 它由外部3.3V 电源供电(电流限制为3A)。 TPS65132W 配置为输出+/-5.4V。 每个 TPS65132W 输出(输出输出)都有一个要消耗37mA 的负载。  

    +5.4V 正常起动,但-5.4V 不能(约-3.44V)。在这种情况下,当负载从输出端(-5.4V)断开时,TPS 输出电压达到正确的值。 然后,我重新连接负载,电压保持正确,37mA 的输出没有任何问题。 无论 EN 引脚的顺序如何,都能观察到相同的情况。 40和80mA 模式下的行为相同。    

    在数据表中,表12提到图39至42为空载。 您是否知道启动时负载是否有限制?

    注:-5.4V 似乎在我们的 EVM 板上从500欧姆负载正确启动。 只有在80mA 模式下配置设备时,390Ohm 输出(-5.4V)时才会正确启动。   

    感谢你的帮助。

    此致,

    Benoît,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Benoit,

    您观察到的行为是预期的。 数据表中负电荷泵(CPN)的软启动部分介绍了初始通电期间的有限电流。 如果在输出电容器的初始充电阶段全负载处于活动状态,则有限的充电电流无法达到设定的输出电压。 因此,增压泵无法在加电时调节到完全有效的负载。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    聊客,  

    感谢你的回复。 您是否指的是“对于 TPS65132B2,TPS65132Lx,TPS65132Tx 和 TPS65132Wx,典型的上升时间减慢4倍(分别为40mA 和80mA 模式的12.5 mA 和25 mA 典型输出电流),浪涌电流也减慢约4倍。

    如果是,我误解了数据表。 我认为,只要我们低于40mA 限值,是在启动时限制电流而不限制负载的设备。 您是否建议我们必须实施一个断路电路,只要输出电压不能达到,该电路就会断开负载?

    请确认 outp 不受此限制 ? 谢谢你。  

    此致,

    Benoît,     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我指的是您在上面复制的数据表摘录。 该设备必须在负充电泵的软启动阶段达到电压调节,然后才能提供满负荷电流。 因此,在反向充油泵达到规定值之前,不应启用任何下游负荷。

    此致,

    聊斋