“线程: 测试”中讨论的其它部件
亲爱的各位,
我们在设计中使用 TPS65132WRVCR。 该部件在两个输出上均配置为+/-5.4V,40mA 的活动放电。 我们注意到数据表中的屏幕截图存在一些差异。
1-在下图中,数据表中未观察到 VNEG 输出的峰值。 原因是什么?
2-当设备在 VREG 达到0V 之前关机并通电时,VNEG 无法正确启动,然后保持不正确(约1.86V,超出指定范围)。
预期 VREG 的剩余电压级别会影响 VNEG 启动吗? 请注意 VPOS 正确。
参考的当前示意图为

提前感谢你能抽出时间。
此致,
Benoît,