This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185EVM:TPS65185EVM 的设计文件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185EVM, TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082079/tps65185evm-design-file-of-tps65185evm

部件号:TPS65185EVM
“线程: TPS65185”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 团队:

请您共享 TPS65185EVM 的设计文件/ Gerbers 以供参考。

其次,我想知道是否可以并行连接两个 TPS65185 IC 以增加电路中的输出电流。 由于 TPS651851当前不可用,我正在尝试寻找替代方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看随附的 Gerbers:  

    e2e.ti.com/.../PS65185_5F00_EVM_5F00_Gerber_5F00_Manufac.zip

    TPS651851在 LDO 和充电泵上提供更高的电流。

    1. 您正在尝试并行连接哪些设备?
    2. 您需要的输出电流是多少?

    谢谢,

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德,你好!

    感谢您提供设计文件。

    我们正在连接 EPD,所需电流约为150mA-160mA。

    此致,

    Vinnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinnie,

    哪个稳压器输出需要此150mA-160mA 电流?

    谢谢,

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德,你好!

    TPS 将提供电子纸显示屏的电源。

    也许我对您的问题理解不正确。

    此致,

    Vinnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinnie,

    TPS65185具有 4路稳压器输出,用于驱动电子纸显示屏- 2个充电泵和2个 LDO。 根据150-160 mA 的要求,我假设 LDO 将用于为这些导轨供电。 这是正确的吗?

    谢谢,

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德,你好!

    没错。 参见下文。

    1,LDO1 (15V):~150mA

    2,LDO2 (-15V):~90mA

    3. CP1 (27V):6.6mA

    4. CP2 (-20V):6.6mA

    3.3V Vdd 时的 IDD 要求为4.2mA。

    对于 TPS65185,LDO1的额定供电电流高达120mA。 因此,需要帮助提高 LDO1的当前容量。

    此致,

    Vinnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinnie,

    感谢您提供更多详细信息。  

    由于此设备上的 LDO 没有可访问的 FB 引脚,因此可能并行两路 LDO1输出的唯一方法是使用镇流电阻器。 此参考设计展示了不同 LDO 的示例: https://www.ti.com/tool/TIDA-01232

    请注意,TPS65185尚未经过测试或确定用于此类应用。 无法保证结果的性能与数据表参数匹配。 因此,TI 的建议是使用 TPS651851器件来实现所需的150 mA。  

    如果由于材料的可用性而无法实现这一点, 欢迎您使用以并行 和离散镇流电阻器连接的 EVM 评估并行输出方法。  验证应用程序的预期工作条件范围(VIN,离港,环境温度,负载瞬变等)的性能。  

    谢谢,

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,杰拉德。 我将浏览链接并尝试评估。 这很有帮助。

    此致,

    Vinnie