Other Parts Discussed in Thread: TPS65185EVM, TPS65185
“线程: TPS65185”中讨论的其它部件
尊敬的 TI 团队:
请您共享 TPS65185EVM 的设计文件/ Gerbers 以供参考。
其次,我想知道是否可以并行连接两个 TPS65185 IC 以增加电路中的输出电流。 由于 TPS651851当前不可用,我正在尝试寻找替代方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185EVM, TPS65185
尊敬的 TI 团队:
请您共享 TPS65185EVM 的设计文件/ Gerbers 以供参考。
其次,我想知道是否可以并行连接两个 TPS65185 IC 以增加电路中的输出电流。 由于 TPS651851当前不可用,我正在尝试寻找替代方法。
您好,
请查看随附的 Gerbers:
e2e.ti.com/.../PS65185_5F00_EVM_5F00_Gerber_5F00_Manufac.zip
TPS651851在 LDO 和充电泵上提供更高的电流。
谢谢,
杰拉德
杰拉德,你好!
没错。 参见下文。
1,LDO1 (15V):~150mA
2,LDO2 (-15V):~90mA
3. CP1 (27V):6.6mA
4. CP2 (-20V):6.6mA
3.3V Vdd 时的 IDD 要求为4.2mA。
对于 TPS65185,LDO1的额定供电电流高达120mA。 因此,需要帮助提高 LDO1的当前容量。
此致,
Vinnie
你好,Vinnie,
感谢您提供更多详细信息。
由于此设备上的 LDO 没有可访问的 FB 引脚,因此可能并行两路 LDO1输出的唯一方法是使用镇流电阻器。 此参考设计展示了不同 LDO 的示例: https://www.ti.com/tool/TIDA-01232
请注意,TPS65185尚未经过测试或确定用于此类应用。 无法保证结果的性能与数据表参数匹配。 因此,TI 的建议是使用 TPS651851器件来实现所需的150 mA。
如果由于材料的可用性而无法实现这一点, 欢迎您使用以并行 和离散镇流电阻器连接的 EVM 评估并行输出方法。 验证应用程序的预期工作条件范围(VIN,离港,环境温度,负载瞬变等)的性能。
谢谢,
杰拉德