This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17308Q3:仿真参数

Guru**** 2506045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081822/csd17308q3-emulation-parameters

部件号:CSD17308Q3
“线程:CSD”中讨论的其它部件

SR 您好:

我将使用此 N-FET 制造共振箱,在开始此项目之前,我需要使用此 FET 进行模拟,请提供以下参数以供进一步评估。

(rg=?,rd=?,rs =? VTO=?,KP/Lambda =?,CGS=?,Cjo=?,is=?, Rb=? )。  

我知道你可能会说你有 TINA-T 和 PSpice 模型等,但我只需要在上面列出这些参数,就可以在另一个程序上运行此模拟。所以 Pls 帮我一个忙!

谢谢,祝您度过美好的一天!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    感谢您对 TI FET 的关注。 我正在与另一位工程师核实,该工程师参与了这些设备及其各自型号的开发。 收到他的回复后,我会尽快回复你。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰·

    感谢您的快速回复,期待您的进一步回复。

    祝你度过美好的一天!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    我相信所有参数都可以在数据表中找到,也可以在 PSpice .lib 文件中找到,PSpice .lib 文件是未加密的,可以使用 Word Pad 或 Note Pad 打开

    RG = 0.9Ω Ω 典型值,1.8Ω Ω 最大值-来自数据表

    RD = 4.4mΩ(RDD + RDP)- 来自 PSpice 模型

    RS = 1.5mΩ(RSB + RSP + RSS)-来自 PSpice 模型

    VTO = 2.5V (DVT0)-来自 PSpice 模型

    KP = 37S -来自数据表

    Lambda = 1 - PSpice 默认值

    CGS = 72pF -来自 PSpice 模型

    Cjo = 1100pF -来自 PSpice 模型

    是= 1.1 pA -来自 PSpice 模型

    Rb = 0 - PSpice 默认值

    如果您有任何疑问,请查看并告诉我。

    谢谢,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰·

    明白了,谢谢你的帮助!

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon,

    实际上,还有两个参数丢失了(Cgdmax 和 Cgdmin),我尝试在数据表上找到这些信息,它向我显示了 CRSS (27pF 和35 pF)的典型值和最大值,我看了图5的条形图,我不知道 CRSS 的最小值是哪里, 请您多帮我一个忙,提供 Cgdmax  和  Cgdmin 的正确参数。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    我一直在与另一位工程师合作处理您的请求,需要更正 VTO = 1.7伏的值。 关于电容值:

    CISS = CGS + CGD

    CRS = CGD

    Coss = CSD + CGD

    我不确定您是想要图5中 CRSS (CGD)曲线中指定的 CGD 最小值还是最大值(27pF 和35pF)还是最小值和最大值。 曲线中的最小值(25.3pF)和最大值(134.7pF)分别发生在 VDS = 30V 和 VDS = 0V。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢 Jhon!