“线程:CSD”中讨论的其它部件
SR 您好:
我将使用此 N-FET 制造共振箱,在开始此项目之前,我需要使用此 FET 进行模拟,请提供以下参数以供进一步评估。
(rg=?,rd=?,rs =? VTO=?,KP/Lambda =?,CGS=?,Cjo=?,is=?, Rb=? )。
我知道你可能会说你有 TINA-T 和 PSpice 模型等,但我只需要在上面列出这些参数,就可以在另一个程序上运行此模拟。所以 Pls 帮我一个忙!
谢谢,祝您度过美好的一天!
彼得
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SR 您好:
我将使用此 N-FET 制造共振箱,在开始此项目之前,我需要使用此 FET 进行模拟,请提供以下参数以供进一步评估。
(rg=?,rd=?,rs =? VTO=?,KP/Lambda =?,CGS=?,Cjo=?,is=?, Rb=? )。
我知道你可能会说你有 TINA-T 和 PSpice 模型等,但我只需要在上面列出这些参数,就可以在另一个程序上运行此模拟。所以 Pls 帮我一个忙!
谢谢,祝您度过美好的一天!
彼得
嗨 Peter,
我相信所有参数都可以在数据表中找到,也可以在 PSpice .lib 文件中找到,PSpice .lib 文件是未加密的,可以使用 Word Pad 或 Note Pad 打开
RG = 0.9Ω Ω 典型值,1.8Ω Ω 最大值-来自数据表
RD = 4.4mΩ(RDD + RDP)- 来自 PSpice 模型
RS = 1.5mΩ(RSB + RSP + RSS)-来自 PSpice 模型
VTO = 2.5V (DVT0)-来自 PSpice 模型
KP = 37S -来自数据表
Lambda = 1 - PSpice 默认值
CGS = 72pF -来自 PSpice 模型
Cjo = 1100pF -来自 PSpice 模型
是= 1.1 pA -来自 PSpice 模型
Rb = 0 - PSpice 默认值
如果您有任何疑问,请查看并告诉我。
谢谢,
约翰
嗨 Peter,
我一直在与另一位工程师合作处理您的请求,需要更正 VTO = 1.7伏的值。 关于电容值:
CISS = CGS + CGD
CRS = CGD
Coss = CSD + CGD
我不确定您是想要图5中 CRSS (CGD)曲线中指定的 CGD 最小值还是最大值(27pF 和35pF)还是最小值和最大值。 曲线中的最小值(25.3pF)和最大值(134.7pF)分别发生在 VDS = 30V 和 VDS = 0V。
此致,
约翰