This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:输入电压将具有峰值电流

Guru**** 2811005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080258/tps61022-input-voltage-will-have-a-spike-current

部件号:TPS61022
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

在测试 TPS61022时,我发现当轻负载(5mA)变为重负载(400mA)时,
输入电压将有峰值电流(下图中的绿色箭头标记)。
*测试场景如下:
电源模式:电池(4V/3A)
输出电压:5V
测量测试:使用功率分析仪监测电池的电流消耗变化

*请帮助确认
1. TPS61022负载状态的变化(5mA->400mA)是否会导致这种现象?
2.有没有办法改善目前的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    我不确定我是否能清楚地了解你的问题。 您的意思是,当 TPS61022的输出具有5mA->400mA 负载瞬态时,您的输入电池将具有峰值电流? 您不希望出现这种电流峰值,而是要将其删除吗?  

    如果是,请指定输出负载瞬态规范吗? 该负载的负荷是多少?耗用的时间是多少? 谢谢你。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    我期待您的回复:)

    -文浩