This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:发生故障时 IC 不会出现故障

Guru**** 2530270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081028/tps92200-ic-does-not-enter-hiccup-during-fault

部件号:TPS92200
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

目前,我正在使用 TPS92200EVM 测试 TPs92200D2。  

我已经测试了 IC 的故障模式,注意到大多数情况下我看不到故障。  

数据表显示了发生的电阻(DS p.21图8-9至图8-12),但我没有看到它,只是感应电阻器对地短路。  

我的设置如下:  

评估:TPS92200EVM (TPS92200D2)

 -已将感应电阻器修改为0.066欧姆(最大1.5A)

SigGen:20kHz,50%负荷,Vhigh = 1.8V  

负载:SFH 4715AS LED  

在没有发生故障的情况下,一旦故障清除,电路就会恢复正常状态。  

您能否告知 IC 为何未进入"打嗝"模式?  

LED +/- LED -短路保护  

-用电线短接两个端子  

CH1 (VIN),CH2 (SW),CH3 (IOUT),CH4 (VOUT)

LED +/ GND 短路保护  

-使用导线将 LED 正极端子短接到车载 GND  

CH1 (VIN),CH2 (SW),CH3 (IOUT),CH4 (VOUT)

过压保护测试  

-在 FB 销上涂抹1V2  

CH1 (FB),CH2 (SW),CH3 (IOUT),CH4 (VOUT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我稍后会回复你。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,  

    此项目是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsugumi,

     根据某些要求触发了 Aotu-retry (包括 auto_retry_on 和 auto_retry_off)计数器。 对于 LED+和 LEF-短路,需要 FB 电压高于140mV。 对于 LED+和接地短路,需要触发电流限制。 从附加的波形中,设备似乎进入 auto_retry_on 计数器,但从不进入 auto_retry_off 计数器,因为故障条件可能在设备进入  auto_retry_on 计数器之前被删除。

    因此,请放大 SW 波形,我可以检查 我的假设是否正确。

    巴西,

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好。  

    如您所述,自动重试具有开计数器和关计数器。  

    我看到的问题是,自动重试计数器过期后,设备未关机。 此外,数据表第6.6节中提到的512个周期 与1MHz 的切换频率有关,因此512us 是否正确?  

    我已附上 LED +和 LED -短路测试的详细范围图。  

    第一个波程触发器包括 FB 电压,显然它超过了140mV VFB_OVP 电压。 如果我的理解正确,设备自动重试计时器应从此处开始。 我没有在这里包括 SW 节点测量,因为噪音会耦合,所以很难进行测量。  

    CH1:FB,CH3:I_LED,CH4:VOUT  

    第二个作用域显示的时间与上述相同,但具有 SW 节点。 这一比例约为8-9%。  

    CH2:SW,CH3:I_LED,CH4:VOUT  

    第三个示波器显示了 I_LED 指示灯熄灭后512 us 后的示波器画面。 我的假设是设备将在此处关闭,因此 SW 节点将关闭,但这种情况并未发生,  

    CH2:SW,CH3:I_LED,CH4:VOUT  

    第四个范围快照以更长的时间范围显示整个过程。 注意 SW 节点如何不关闭未启动的问题。  

    CH2:SW,CH3:I_LED,CH4:VOUT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsugumi,

    请注意:当 LED+和 LED-短路时,自动重试不会立即发生。 触发 MOSFET 电流限制且 FB 电压升高到140mV 以上后,自动重试开始。

    巴西,

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,  

    您能否指出数据表中指定 MOSFET 电流限制条件的位置?  

    在数据表第7.3.8节中,提到的标准仅为 VFB >140mV,在7.3.8.2的描述中,它提到如果 VFB 升高到140mV 以上,设备将启动自动重试计时器。  

    顺祝商祺!  

    筑波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsugumi,

    接通时间似乎大于最小接通时间,并且不稳定。 您能否提供一张您如何缩短 LED 的图片?

    巴西,

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,  

    我假设您的意思是,“准时”小于“最低准时”,“最低准时”是什么?  

    故障消除后,自动重试计时器是否会停止计数?  

    我的设置如下所示。 我有一个测试负载(IR LED),用跳线短接两个端子。  

    顺祝商祺!  

    筑波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Tsugumi,

    最小接通时间为75ns (典型值),所提供的波形显示接通时间长于此时间,这意味着不会发生短路检测机制。  

    是的,自动重试旨在在故障消失后恢复设备。

    巴西,

    罗宾