“线程:测试”中讨论的其它部件
您好,
目前,我正在使用 TPS92200EVM 测试 TPs92200D2。
我已经测试了 IC 的故障模式,注意到大多数情况下我看不到故障。
数据表显示了发生的电阻(DS p.21图8-9至图8-12),但我没有看到它,只是感应电阻器对地短路。
我的设置如下:
评估:TPS92200EVM (TPS92200D2)
-已将感应电阻器修改为0.066欧姆(最大1.5A)
SigGen:20kHz,50%负荷,Vhigh = 1.8V
负载:SFH 4715AS LED
在没有发生故障的情况下,一旦故障清除,电路就会恢复正常状态。
您能否告知 IC 为何未进入"打嗝"模式?
LED +/- LED -短路保护
-用电线短接两个端子

CH1 (VIN),CH2 (SW),CH3 (IOUT),CH4 (VOUT)
LED +/ GND 短路保护
-使用导线将 LED 正极端子短接到车载 GND

CH1 (VIN),CH2 (SW),CH3 (IOUT),CH4 (VOUT)
过压保护测试
-在 FB 销上涂抹1V2

CH1 (FB),CH2 (SW),CH3 (IOUT),CH4 (VOUT)