“线程”中讨论的其它部件:Tida-010080, UCC256403, ATL431
您好,
我正在设计一个具有升压 PFC 输入电路和 UCC256402ADDBR IC 的 AC-DC LLC 谐振转换器电路。 DC-DC 输入采用半桥 LLC 结构,最小值:300 V 类型:390 V 最大值:410 V 参数。 我的目标是输出电压为60 V,输出功率为700 W。 我需要为 UCC256402ADDBR IC FB 引脚设计反馈电路。 但是,我正在挣扎。 但是,我使用了 TIDA-010080参考设计和 UCC25640X 设计计算器。 您能帮您解决这个问题吗? 如果您想了解有关设计的更多信息,我可以与您分享。
此致
锡汉吉尔