This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:FB 引脚的反馈电路设计

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010080, ATL431, UCC256403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080579/ucc256402-feedback-circuit-design-for-fb-pin

部件号:UCC256402
“线程”中讨论的其它部件:Tida-010080UCC256403ATL431

您好,

我正在设计一个具有升压 PFC 输入电路和 UCC256402ADDBR IC 的 AC-DC LLC 谐振转换器电路。 DC-DC 输入采用半桥 LLC 结构,最小值:300 V 类型:390 V 最大值:410 V 参数。 我的目标是输出电压为60 V,输出功率为700 W。 我需要为 UCC256402ADDBR IC FB 引脚设计反馈电路。 但是,我正在挣扎。 但是,我使用了 TIDA-010080参考设计和 UCC25640X 设计计算器。 您能帮您解决这个问题吗? 如果您想了解有关设计的更多信息,我可以与您分享。

此致
锡汉吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钱汉吉尔,

    您可以参考以下有关反馈设计的 e2e 帖子:

    (+) UCC256301:如何在 UCC2560X 反馈链中设置光耦合器电流。 -电源管理论坛-电源管理-TI E2E 支持论坛

    此帖子解释了 UCC25630x (也适用于 UCC25640x)的2型补偿器在何处放置零和极。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikanta,

    感谢您的回复。 这是有益的。
    1)在您提到的链路中,有人说在110 C 时 IFB 电流可以为350 uA,用于 R23电阻器的计算。 这一最大值来自哪里? 我正在设计 uc256403集成。 当我检查数据表时,为 IFB 最大值指定了91uA。 在哪里可以找到此计算的 IFB 最大值。

    2)我在上面提到,我使用了 TIDA-010080参考设计。 我已连接了此设计中使用的反馈电路。 在设计中,输出电压定义为42-58 V 之间的变量。ATL431用作分流调节器。 该电脑控制器的输出电压在数据表中定义为2.5-36V。 这是否会对反馈设计造成问题,因为系统输出大于电脑控制器可以提供的最大值?

    3)使用 D14齐纳二极管有何用途? 这是否与我在第二个问题中提到的输出电压超过分流调节器的最大输出电压有关? 如果是这样,参考针脚上要使用的分压器计算的电压值应该是多少?

    4)在我的设计中,输出电压的最大目标电压为65 V。如果我使用 ATL431,则我的输出电压范围超过 ATL431。 我应该如何修改反馈电路设计?

    此致

    锡汉吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钱汉吉尔,

    请查看以下答案:

    UCC256403的最大 IFB 电流 为182uA。 请参阅下面数据表的屏幕截图。

    2,3。 你是对的。 您不能超过调节器的最大阳极负极电压。 这就是为什么在这种情况下使用齐纳。 您需要设计电阻器分压器,使参考引脚在给定输出电压下的电压为2.5V。

    在参考设计中,可变电阻器用于调节输出电压。 例如,假设可变电阻 器是最小点,此时51k 短路。

    在这种情况下,输出电压将调节为58V (您可以通过在参考引脚上应用 KCL 来获得该值。) 当您更换可变电阻器时,输出电压会得到调整。

    (2.5V/9.1k)=(V输出-2.5V)/(75k+130k) => V输出=58V

    4.您可以使用65V 输出电压的多个齐纳电压。 请参考以下参考设计。

    PMP40379示意图

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在您上次回复后,我计算了反馈电路中的上部电阻器,反馈上拉电阻器和低电阻器。 这些值​​是根据61V 的输出电压计算得出的。  作为分流器齐纳,使用了一个与不同制造商的 ATL431类似的滤芯。  这些值​​如下所示。

    Rupe=69kOhm

    RF = 10千欧

    低=3k 欧姆

    R_FL=6.04欧姆

    我正在使用 UCC25640X 设计计算器进行反馈补偿。 我找不到一份文档直接解释如何在​​所附图像的电路中使用 CF,Rz 和 CZ 元素时计算 CV 和 RV 值。

    但是,我确实知道以下关于波德曲线的信息。

    1)相位差应最小为45度,其中增益(即20log (Vout / Vin)等式为0 dB 或更大。 但要获得更稳定和更稳健的反馈,反馈应该介于70到80之间。 0dB 是方程式中的输出电压和 VIN 电压相等的情况。 必须有足够的相位差以避免振荡。

    2)应尽可能选择系统的交叉频率。 交叉频率是增益达到0dB 的频率。 选择此高频率将加快系统对瞬态响应(即瞬态,瞬态)的响应速度。

    4)当相位曲线处于0度时,增益应至少为10 - 15dB。

    除了这些规则,我发现与设计相关的以下计算与《马蒂·布朗电源使用说明书》中的主题类似。

    当我尝试在计算器的“输出电压瞬态波形”图中尽可能平坦输出电压波形时,电晕频率会增加,但相位边界会降至-45度以下。 据我了解,这不符合我上面提到的规则。

    但是,当我按照上面提到的规则和书中提到的公式进行设计时,波形会呈波浪形。 然而,熏肉的边缘是+45度,交叉频率是可接受的高。

    我认为最好的解决方案是​​通过测试来确定这些值。 但我没有这种机会。

    我需要做些什么才能开始使用电路并获得可接受的最佳反馈优化设计?

    是否有经验证的 CV 和 RV 值计算方法? 使用 CF,Rz 和 CZ 元素有多必要? 如有必要,应如何计算? 我知道这是一个非常详细的问题,但不同的消息来源让我对此感到困惑。 感谢您的关注。 此致 Cihangir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钱汉吉尔,

    e2e.ti.com/.../Investigation_5F00_on_5F00_the_5F00_small_5F00_signal_5F00_characteristic_5F00_based_5F00_on_5F00_the_5F00_LLC_5F00_hybrid_5F00_hysteretic_5F00_charge_5F00_control.pdf

    本文档派生2型补偿器的传输功能。 设计计算器使用了相同的文档。 我建议您浏览本白皮书的控制器部分。

    对于 HHC 控制,类型2控制器已足够(类似于当前模式控制)。 如果您想增加交叉频率,则需要添加 CF,Rz,CZ 元素。  

    因此,对于变频器启动,只需添加第二类补偿器。  

    按照 e2e 柱说明在何处放置2型补偿器的极和零。

    UCC256301:如何在 UCC2560X 反馈链中设置光耦合器电流。 -电源管理论坛-电源管理-TI E2E 支持论坛

    请通过 e2e 向我发送一条直接消息。 我可以再分享一些关于这个主题的文件。

    此致

    曼尼甘塔