请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ79606A-Q1 使用 bq79606a-Q1 In 1 bridge +16 stack 设备配置时,我们遇到以下问题:
在环境嘈杂后,堆栈的第一个 bq 没有响应。
即使噪音被消除,堆栈的第一个 bq 也没有响应。
唤醒音不起作用,解决这一问题的唯一方法是关闭 bq 电源,然后再次开机。
我找不到这个问题...
-是否有方法通过硬件重置堆栈设备?
这种情况是否可以防止?