This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:堆栈的第一个设备在发生噪音后停止工作。

Guru**** 2571275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79606A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081571/bq79606a-q1-first-device-of-the-stack-stop-working-after-a-noisy-context

部件号:BQ79606A-Q1

使用 bq79606a-Q1 In 1 bridge +16 stack 设备配置时,我们遇到以下问题:
在环境嘈杂后,堆栈的第一个 bq 没有响应。
即使噪音被消除,堆栈的第一个 bq 也没有响应。
唤醒音不起作用,解决这一问题的唯一方法是关闭 bq 电源,然后再次开机。
我找不到这个问题...
-是否有方法通过硬件重置堆栈设备?
这种情况是否可以防止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马科斯,

    很抱歉耽误您的回答。 下面是执行数字重置的方法列表。 我认为你最好的选择是尝试6或7。

    我还鼓励您考虑 BQ7961x 系列,该系列支持16节电池,并提高了通信稳定性,包括针对这种情况的 HW_RST 声调。