“线程”中讨论的其它部件: BQ34Z100, BQSTUDIO
我们正在尝试设置 BQ34Z100EVM 并设置输入电压。 这给了我们一个错误,说该值超出了允许的范围。尽管我们正确设置了系列电池和每个电池的电压(3节3.7V 电池串联,它不允许我们将输入电压设置为高于6 500mV, 即使我们在评估板上测量11.4V)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在尝试设置 BQ34Z100EVM 并设置输入电压。 这给了我们一个错误,说该值超出了允许的范围。尽管我们正确设置了系列电池和每个电池的电压(3节3.7V 电池串联,它不允许我们将输入电压设置为高于6 500mV, 即使我们在评估板上测量11.4V)。
你好 Nick,
您是否遵循 了本文档中的步骤? 此设备测量整个组件,但将电压缩放到1伏电池周围,然后通过软件将电压调整回至满电压。 蓄电池针脚上的最大电压实际上约为5.5V。 听起来您是直接施加电压而不是使用分压器将电压降至正确的范围。 如果您在更改跳线后仍有问题,请告诉我。 部件可能会实际损坏,因此我建议尝试以相同的方式连接小于4V 的电源,以查看是否会被拾起。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好 Nick,
这实际上看起来很有希望。 它正在测量标度电压,现在看来它只需要让软件修正电压以恢复工作。 我知道您说过您已经执行了所有步骤,但能否确认您在 DF 中正确设置了 VOLTSEL 位和“数字系列单元格”值? 此外,请确保在执行此操作后重置仪表。 我看到你在校准页面上,所以你可能已经完成了这些步骤,但请确认,以便我可以排除这些步骤。 如果您已经完成了这些操作,您可以共享.gg 文件并显示您的寄存器屏幕,以便我可以检查其他值吗?
谢谢,
亚历克斯·M.
还不错,很酷! 我认为 GG 文件已附在上面,其内容如下:
e2e.ti.com/.../6523.bq34z100.gg.csv
谢谢,
尼克
你好 Nick,
您是尝试手动解开密封圈还是使用 BQstudio? 如果您是手动操作,那么做对可能会有点困难。 如果您在 BQstudio 中使用 unseal 命令,该命令是否有效? 在发送 unseal 命令之前,请确保至少4秒钟内不发送任何其他命令。 此外,关闭自动刷新功能也会有所帮助,但这并不是一项要求。 如果你在尝试这些步骤后仍无法解开密封,请告诉我。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好 Nick,
从屏幕截图中,我可以看到 FAS 和 SS 位都是0。 您认为仪表是密封的原因是什么? 这对我来说似乎已经是封闭的。 您如何尝试更改 VOLTSEL 位? 我建议打开数据存储器选项卡,打开配置选项卡,导航至寄存器部分,然后单击套件配置。 在那里,您将能够翻转。 我还建议您在“寄存器”选项卡上打开扫描或刷新功能,以查看其是否更新。
谢谢,
亚历克斯·M.