This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:设置 bq34z100时出现问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082038/bq34z100evm-issues-setting-up-with-bq34z100

部件号:BQ34Z100EVM
“线程”中讨论的其它部件: BQ34Z100BQSTUDIO

我们正在尝试设置 BQ34Z100EVM 并设置输入电压。 这给了我们一个错误,说该值超出了允许的范围。尽管我们正确设置了系列电池和每个电池的电压(3节3.7V 电池串联,它不允许我们将输入电压设置为高于6 500mV, 即使我们在评估板上测量11.4V)。

 e2e.ti.com/.../2476.bq34z100.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    您是否遵循 了本文档中的步骤? 此设备测量整个组件,但将电压缩放到1伏电池周围,然后通过软件将电压调整回至满电压。 蓄电池针脚上的最大电压实际上约为5.5V。 听起来您是直接施加电压而不是使用分压器将电压降至正确的范围。 如果您在更改跳线后仍有问题,请告诉我。 部件可能会实际损坏,因此我建议尝试以相同的方式连接小于4V 的电源,以查看是否会被拾起。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    实际上,我们在评估板上将外部分压器设置为16V,并尝试了您的建议,但没有成功。 我们在准备过程中使用了该手册,并认为我们正在按照所述执行所有操作。 电压确实跳至~10V 左右,然后下降至~3V。 不确定我们在这里错过了什么。 芯片读数似乎有电压,但读数不正确? 我们尝试了几款具有相同结果的主板

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    这实际上看起来很有希望。 它正在测量标度电压,现在看来它只需要让软件修正电压以恢复工作。 我知道您说过您已经执行了所有步骤,但能否确认您在 DF 中正确设置了 VOLTSEL 位和“数字系列单元格”值? 此外,请确保在执行此操作后重置仪表。 我看到你在校准页面上,所以你可能已经完成了这些步骤,但请确认,以便我可以排除这些步骤。 如果您已经完成了这些操作,您可以共享.gg 文件并显示您的寄存器屏幕,以便我可以检查其他值吗?

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错,很酷! 我认为 GG 文件已附在上面,其内容如下:

    e2e.ti.com/.../6523.bq34z100.gg.csv

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    在您的配置中,VOLTSel 似乎仍为0? 尝试将其设置为高,看看是否能解决问题。 确保在更改后重置以确保更改完成。 我认为这可能会解决问题,但我仍然不确定它在哪里短暂跳至~10V。 如果问题仍然存在,请随时跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    所以我们刚刚意识到芯片是密封的(使我们无法编辑 Volt Select 寄存器)。 我们在打开密封件时遇到了问题,这可能是零件最初似乎不起作用的原因之一 ? 有什么关于脱封的建议? 我们尝试了用户手册中所述的内容,但似乎不是很清楚或不起作用。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    您是尝试手动解开密封圈还是使用 BQstudio? 如果您是手动操作,那么做对可能会有点困难。 如果您在 BQstudio 中使用 unseal 命令,该命令是否有效? 在发送 unseal 命令之前,请确保至少4秒钟内不发送任何其他命令。 此外,关闭自动刷新功能也会有所帮助,但这并不是一项要求。 如果你在尝试这些步骤后仍无法解开密封,请告诉我。

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    我们几次尝试了上面列出的步骤,都没有运气。 在发出解除封锁命令后,我们没有得到回复。 屏幕仍然如下所示:

    我们确实关闭了自动刷新,但似乎没有任何改变。

    任何其他建议都很棒!

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,  

    从屏幕截图中,我可以看到 FAS 和 SS 位都是0。 您认为仪表是密封的原因是什么? 这对我来说似乎已经是封闭的。 您如何尝试更改 VOLTSEL 位? 我建议打开数据存储器选项卡,打开配置选项卡,导航至寄存器部分,然后单击套件配置。 在那里,您将能够翻转。 我还建议您在“寄存器”选项卡上打开扫描或刷新功能,以查看其是否更新。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.