This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 每1秒重新启动一次

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080344/getting-restart-every-1s

部件号:UCC256403
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,先生:  

    我现在正在使用 ucc256403设计电源,其规格如下:

     输入:直流380V

     输出:直流320V/1.7A

    无法获取输出音量。 我检查了 RVCC/VISNS/FB 引脚,发现 LLC IC 输入了故障状态。波形如下所示。

       

   我尝试修改 Cisns 以降低 OCP 的检测电压,但电容太低,MOS 将受损。
   请帮助我调整以使其正常工作

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    您能否与我分享原理图和设计计算器。 谢谢你。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0_5F00_320v_5F00_1.75A_2D00_2_5F00_UCC256403_5F00_0222.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC256403_5F00_SCH0223.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    感谢您与我分享原理图和设计计算器。

    从您的波形中,我可以看到转换器正在达到 OCP1电流限制(启动期间 VISNS 超过10V)。

    通过改变 LL/SS 电容器,放松 OCP 阈值或调整 VCR 电容器,我们可以通过多种方式解决这一问题。

    您可以逐步尝试所有这三种方法,看看其中是否有任何一种方法可以解决启动问题:

    首先尝试通过增加 LL/SS 电容器来增加启动时间。 这将确保初始工作频率非常高,输出电容器缓慢地上升电压。

    其次,您可以尝试降低 RISNS 值,这将缓解 OCP 阈值,并查看转换器是否能够启动

    第三,您可以降低两个 VCR 电容器的值。 这将确保初始工作频率非常高。

    如果这些更改仍然无法解决启动问题,请告诉我。  

    如果您的项目处于开发的初始阶段,我将为您的董事会提供更多建议:

    由于输出电压非常高,您可以尝试 用全桥整流器替换次级中心抽头全波整流器。 这样,二极管的电压应力就会最小化

    2.您可能需要连接额外的输出电容器以减少输出波纹。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 曼尼甘塔 P:

     听从你的意见,

    首先,我将 CSS 电容器值分别调整为1uF 和2uF,VISNS 似乎没有什么不同。

    其次,将 RISNS 降低至38ohm 以重新获得 OCP 阈值,VISNS 变小。 为了避免 MOS 燃烧,我不会继续降低电阻值,波形就像被迟来的一样。 转换器无法启动。

    第三,我降低了两个 VCR 电容器的值,没有改变。

    您会建议我解决这个问题吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    从您的波形中,我可以看到转换器能够 启动。  

    它的单个转换器正在暴冲模式下运行。  

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta P:

          您的意思是在突发模式下,转换器会触发 OCP 保护?

    注意。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    控制器在轻负载条件下以脉冲模式运行。 这样,转换器的效率就会更高。  

    请浏览数据表的7.4.3部分。

    如果在任何时候触发 OCP,则转换器将在故障检测1秒后重新启动。 这种情况下不会发生。

    正如我在上一篇文章中所提到的,转换器正在脉冲模式下运行,您只能在特定时间看到脉冲,而剩余时间转换器不会切换,但输出电压仍会受到调节。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta:

    我感到困惑!


    首先 ,我使用256403,突发模式数据包应该是40个周期,为什么测量是16个周期


    第二,如果突发模式不生成 OCP,则为什么转换器每1秒就会重新启动一次


    听从你的意见,我会仔细阅读第7.4.3节!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    您能否共享 VCR,iSNS,VCC,RVCC,Vout, 低门脉冲(放大为缩小版)

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Wave_5F00_20220307.pdf

    大家好,曼尼甘塔 P:  

          波形已作为附件上传  

    此致

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,曼尼甘塔 P:  

        今天,我重新检查 LR 和 Lm 的价值 ,发现它们远远不符合标准和价值,

        我将更换 LR 和变压器,然后再次测试。

    此致。

    凯文