“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,先生:
我现在正在使用 ucc256403设计电源,其规格如下:
输入:直流380V
输出:直流320V/1.7A
无法获取输出音量。 我检查了 RVCC/VISNS/FB 引脚,发现 LLC IC 输入了故障状态。波形如下所示。

我尝试修改 Cisns 以降低 OCP 的检测电压,但电容太低,MOS 将受损。
请帮助我调整以使其正常工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生:
我现在正在使用 ucc256403设计电源,其规格如下:
输入:直流380V
输出:直流320V/1.7A
无法获取输出音量。 我检查了 RVCC/VISNS/FB 引脚,发现 LLC IC 输入了故障状态。波形如下所示。

我尝试修改 Cisns 以降低 OCP 的检测电压,但电容太低,MOS 将受损。
请帮助我调整以使其正常工作
凯文:
感谢您与我分享原理图和设计计算器。
从您的波形中,我可以看到转换器正在达到 OCP1电流限制(启动期间 VISNS 超过10V)。
通过改变 LL/SS 电容器,放松 OCP 阈值或调整 VCR 电容器,我们可以通过多种方式解决这一问题。
您可以逐步尝试所有这三种方法,看看其中是否有任何一种方法可以解决启动问题:
首先尝试通过增加 LL/SS 电容器来增加启动时间。 这将确保初始工作频率非常高,输出电容器缓慢地上升电压。
其次,您可以尝试降低 RISNS 值,这将缓解 OCP 阈值,并查看转换器是否能够启动
第三,您可以降低两个 VCR 电容器的值。 这将确保初始工作频率非常高。
如果这些更改仍然无法解决启动问题,请告诉我。
如果您的项目处于开发的初始阶段,我将为您的董事会提供更多建议:
由于输出电压非常高,您可以尝试 用全桥整流器替换次级中心抽头全波整流器。 这样,二极管的电压应力就会最小化
2.您可能需要连接额外的输出电容器以减少输出波纹。
此致
曼尼甘塔
大家好, 曼尼甘塔 P:
听从你的意见,
首先,我将 CSS 电容器值分别调整为1uF 和2uF,VISNS 似乎没有什么不同。
其次,将 RISNS 降低至38ohm 以重新获得 OCP 阈值,VISNS 变小。 为了避免 MOS 燃烧,我不会继续降低电阻值,波形就像被迟来的一样。 转换器无法启动。

第三,我降低了两个 VCR 电容器的值,没有改变。
您会建议我解决这个问题吗?
e2e.ti.com/.../Wave_5F00_20220307.pdf
大家好,曼尼甘塔 P:
波形已作为附件上传
此致
凯文