你好,团队
适用于使用电压跟踪的应用。
数据表提到 ,SS/TR 上的电压上升到0.6 V 会根据0.6 V 反馈电压来提高输出电压,
但对于数据表中的示例原理图,器件2的 SS/TR 引脚上的电压仅为0.58V,而来自 SS/TR 的电流跨 R6的电流使其略高于0.6V。
这是否意味着 SS/TR 上的电压至少应为0.58V 才能正常工作? 该针脚的推荐电压和最小电压是多少?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,团队
适用于使用电压跟踪的应用。
数据表提到 ,SS/TR 上的电压上升到0.6 V 会根据0.6 V 反馈电压来提高输出电压,
但对于数据表中的示例原理图,器件2的 SS/TR 引脚上的电压仅为0.58V,而来自 SS/TR 的电流跨 R6的电流使其略高于0.6V。
这是否意味着 SS/TR 上的电压至少应为0.58V 才能正常工作? 该针脚的推荐电压和最小电压是多少?

大卫,你好。
请参阅设备数据表的第9.4.7节(采用 SOT583封装的 TPS62851x 2.7-V 至6V,0.5-A / 1-A / 2-A 降压转换器数据表(修订版) a)(TI.com)。
内部软启动电路在启动过程中按比例控制输出电压斜率,与外部电容器 CSS 成比例。
当设备在电压跟踪中运行时(第10.3.1节):
' TPS62851x 遵循应用于 SS/TR 引脚的电压。 SS/TR 上的电压斜升至0.6 V,根据0.6 V 反馈电压斜升输出电压。 跟踪设备1的3.3 V,以便两个导轨同时达到目标电压,需要在设备2的 SS/TR 上使用一个电阻器分压器,该分压器与设备1的输出电压分压器相等。”
这就是为什么我们应该匹配两个电阻器分压器(在设备2的 SS/TR 和设备1的 FB 分压器上)。
如果不发生这种情况,则两个输出电压的上升时间不会相同。
如果您还有其他问题,请再次询问。
谢谢,
斯特凡诺