您好,
我使用 LM5102驱动程序驱动高侧和低侧 MOS (根据附图)。
在模拟中,它的效果非常好。
在现实生活中,这是另一件事。
MOS 偏高的门会定期振荡。
为了使其发挥作用,我使用了 LM5102引脚2和4之间的15V DC/DC 转换器,但在本解决方案中,低压端不起作用。
这不是一个好的解决方案
感谢你的帮助。
我只驾驶高侧(引脚7 de U1=5V),振荡为 G1。
引脚2和4之间的电源 DC/DC +15V
结果对于高侧来说还可以,但低侧不再起作用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我使用 LM5102驱动程序驱动高侧和低侧 MOS (根据附图)。
在模拟中,它的效果非常好。
在现实生活中,这是另一件事。
MOS 偏高的门会定期振荡。
为了使其发挥作用,我使用了 LM5102引脚2和4之间的15V DC/DC 转换器,但在本解决方案中,低压端不起作用。
这不是一个好的解决方案
感谢你的帮助。
我只驾驶高侧(引脚7 de U1=5V),振荡为 G1。
引脚2和4之间的电源 DC/DC +15V
结果对于高侧来说还可以,但低侧不再起作用
您好,
为了让高端驱动器在没有增加电压的情况下工作,可能需要调整引导电路。
我建议查看链接的应用说明,以确保您有正确的引导电路来驱动高端 FET,特别是请查看引导电容器。
https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf
此外,连接2 FET 的二极管可能导致足够的压降,引导电容器可能无法充电。
请查看这些建议,如果您有任何其他问题,请告诉我。
谢谢,
丹尼尔·W