This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5102:LM5102

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080310/lm5102-lm5102

部件号:LM5102

您好,

我使用 LM5102驱动程序驱动高侧和低侧 MOS (根据附图)。

在模拟中,它的效果非常好。

在现实生活中,这是另一件事。

MOS 偏高的门会定期振荡。

为了使其发挥作用,我使用了 LM5102引脚2和4之间的15V DC/DC 转换器,但在本解决方案中,低压端不起作用。
这不是一个好的解决方案

感谢你的帮助。

 

我只驾驶高侧(引脚7 de U1=5V),振荡为 G1。

引脚2和4之间的电源 DC/DC +15V

结果对于高侧来说还可以,但低侧不再起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您在 E2E 上发布问题。 为了进一步帮助您,您可以提供以下信息吗?

    驱动器输入是否正在振荡,或者它们是否始终如示意图所示设置? (高压侧,低压侧接地)

    将15V 转换器添加到系统中时,低压侧安全门的操作是否会发生变化?

    请在车手 PIN HI,LI,HO 和 LO 中加入一个示波器,以便能够看到接通和断开的时间和行为。

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,只有高侧摆动。

    添加15V 时,高压侧操作正确,但低压侧不工作
    您会发现随附的示波器读数

    高侧驱动器

    好黄色

    红色高=5V

    好黄色

    锂=0V

    缩放 HO ET HI

    如果我不添加 DC +15V 源(引脚2和引脚4),低压端工作正常,我没有读取范围

    问题在于高压侧的操作

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供信息。 我将回顾这一点,并在明天向您提供更多信息。

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为了让高端驱动器在没有增加电压的情况下工作,可能需要调整引导电路。

    我建议查看链接的应用说明,以确保您有正确的引导电路来驱动高端 FET,特别是请查看引导电容器。

    https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    此外,连接2 FET 的二极管可能导致足够的压降,引导电容器可能无法充电。

    请查看这些建议,如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果你看上面的图表,我不会驱动低侧 MOS,靴带电容器的电流将流经 Bas21二极管,10K 电阻器和2N7002晶体管。

    LM5102电路的 LI 控件始终处于0V。

    是否可以在这些条件下操作电路? 在模拟中,它不会造成任何问题。

    谢谢,

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,yd,

    很抱歉让人困惑。

    如果目标是让低压侧始终保持关闭,那么如果低压侧不工作,为什么这是一个问题?

    为了进一步调查 bootstrap 系统,我建议对 HB wrt HS 进行范围拍摄。 如果 目标是在没有额外电压的情况下操作电路,这将提供进一步的见解。

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们不懂,我的英语太差了。
    我想让 “隐藏”端工作。

    请参阅模拟 design.e2e.ti.com/.../LM5102.zip

    绿色 HB HS

    黄色输出

    红色门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的澄清。

    高侧输出是否应始终为高?

    HB-HS 似乎在设备 UVLO 范围内,且设备会降低输出。 这允许电容器充电,HB-HS 的电压达到足够高的水平,从而使输出再次变得高。

    有关详细信息,请参阅数据表的“启动和 UVLO”部分。

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,高压侧仍处于激活状态。

    右侧 VHB-VHS 可能小于6.9V。 该设计如何使 VHB-VHS 始终大于6.9V

    为什么在模拟中未发现问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果没有外部电源,高端驱动器将无法永久启动。 来自引导带电容器的电流通过高压侧驱动器泄漏。 为了让高侧驱动器保持开启,需要一个充油泵或类似电路。

    我可以跟团队跟进,看看为什么模拟没有显示这一点

    谢谢,

    丹尼尔·W