This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:将 TMS570LS31 HDK 与 EVM 配合使用

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, EV2400, BQ25887, BQ40Z80, BQ76952, BQ76952EVM, BQ24707, BQ24705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081345/bq40z80evm-020-using-the-tms570ls31-hdk-with-an-evm

部件号:BQ40Z80EVM-020
线程中讨论的其他部件: EV2400BQ25887BQ40Z80BQ76952BQ76952EVMBQ24707bq24705测试

你好! 我希望设计一个蓄电池管理系统(BMS),该系统利用新型的充电状态(SOC)算法。 这些 SOC 算法是专门针对将要使用的电池而设计的,因此现有的 SOC 算法将不会使用。 在与几位同行协商后,我认为我需要使用 BQ40Z80EVM-020以及 TMS570LS31 Hercules 开发套件(微控制器)。 我有一系列问题需要在购买所有部件之前得到回答,以确保我正在考虑的设置能够正常工作。

1.似乎初始工作时,我只需使用板载 EV2400通信接口适配器连接 PC 即可。 但是,如果我要使用微控制器,我觉得我需要使用兼容的 I2C 板。 这是否意味着我现在需要外部 EV2400通信接口适配器? 更重要的是,您能否为这项工作推荐最佳 I2C 板?

2.您是否认为只要使用机载 EV2400连接到计算机,我就能用我的电脑替换现有的 SOC 算法? 还是至少绕过现有的 SOC 算法,为细胞平衡器的 SOC 测量提供数据?

3.我假设我可以读取电压,电流,温度等,然后我可以将这些观察/测量结果作为输入 到 SOC 算法中。  如果我要使用微控制器(+ I2C 板),最好使用 SOC 算法返回的值将其单独传送到单元平衡设备,比如 BQ25887 (用于 USB 输入和集成单元平衡的 I2C 2单元2A 升压电池充电器)吗?

4.对于 EVM,最适合使用的电源是什么? 您可以共享部件号吗? 微控制器用户指南建议使用两个电源,但 EVM 用户指南仅表示购买可支持32V 和2A 的直流电源。

5.我是否需要购买其他组件才能将所有这些组件组合在一起? 例如试验电路板,电线/连接器等?

6.如果我正在研究的组件或我正在采取的方法显然不起作用,请您建议如何使用您自己的 SOC 算法创建您自己的 BMS?

任何帮助都将不胜感激! 提前感谢!

萨迈尔·萨布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨默,

    我认为 BQ40Z80算法的操作可能有误解,BQ40Z80使用阻抗跟踪算法,无法使用其他自定义算法进行编程。 如果您想实施自己的算法,我建议您查看我们拥有的监视器选择,并使用您选择的 MCU 来计算 SOC。

    EVM 上的 EV2400可与电压表进行良好的通信。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我根据您的建议查看了一些显示器。 在购买这些产品时 ,我假设我需要单独购买显示器及其相应的 EVM? 例如 ,BQ76952和  BQ76952EVM 分别是?

    我认为这也意味着我还需要单独购买充电器?  为了从 MCU 向充电器发送指令,您是否推荐一个由主机控制的降压电池充电控制器(例如 bq24705)或 SMBus 降压电池充电控制器(例如 BQ24707)?

    如果我购买了上述产品(如电池循环负载),我是否需要额外的东西?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨默,

    当您订购 EVM 时,PCB 已准备就绪,可以在随附部件的情况下进行开箱测试,您无需连接部件。

    您需要单独的充电器或电源为您使用的电池充电。 使用的充电器取决于您的系统,系列电池的数量,充电电流和所需电压等  

    我建议查看 EVM 用户指南以了解您可能需要哪些设备。

    如果您对特定零件有任何疑问,我会为 每个零件分别制作螺纹,将您感兴趣的零件连接起来,以便相应的小组(监视器,充电器,仪表)对螺纹进行审核。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    感谢你的友好答复。

    我的客户服务人员 响应如下:

    我想构建一个 BMS,在那里我可以计算自己的 SOC,并将其用于细胞平衡。
    我能否获得要购买的完整组件列表来实现这一目标?
    系列中的单元格数量不是一个大问题,所以让我们假设在2系列到14系列之间的任何位置。
    我一开始就提出问题,假设我需要的只是电池组管理器 EVM 和微控制器。
    到目前为止,我已经学会了,我还需要一台显示器和一个充电器。
    这让我做了更多的研究,我现在正在考虑 BQ76952和 BQ76952EVM,bq24705或 BQ24707以及 TMS570LS31x。
    但是,我不确定这些产品是否能单独为我提供完整配置。
    请提供一份包含兼容部件的列表。

    你能提供更多的建议吗?

    非常感谢。

    此致,
    尤基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuki,

    如果您对部件有特定问题,我会为他们正在查看的显示器或充电器制作一个新的线程。 由于我们专注于特定产品系列,因此我们可能无法让您深入了解零件的兼容性。   

    一般来说,MCU 应该能够通过 SMBis 或其他接口(如 I2C 或 SPI)与充电器/监视器通信。所选充电器看起来像是为2-4S 环境设计的,而监视器是3-16秒,所以我不确定这将如何与您对2-14秒的要求相符。  

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,对这一系列问题深表歉意,我非常感谢你的帮助。 我想问一下 TMS570LS31x HDK 最推荐的 I2C 板是什么? 此外,我还决定将 BQ40Z80EVM 用于初始用途,以防影响 I2C 板的决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨默,

    没问题,我们随时准备为您的设计提供帮助!

    如果问题与  TMS570LS31x HDK 有关,我会单独发表一篇文章,并将该部分链接起来,以便团队可以查看您的问题。 大多数 MCU 通常具有 I2C 外设,它们可用于与仪表通信。 我们提供了 EV2400 (BQ40Z80EVM 上的),以便使用仪表/显示器/充电器组件进行串行到 I2C/SMBus 的设置。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒