线程中讨论的其他部件: EV2400, BQ25887, BQ40Z80, BQ76952, BQ76952EVM, BQ24707, bq24705, 测试
你好! 我希望设计一个蓄电池管理系统(BMS),该系统利用新型的充电状态(SOC)算法。 这些 SOC 算法是专门针对将要使用的电池而设计的,因此现有的 SOC 算法将不会使用。 在与几位同行协商后,我认为我需要使用 BQ40Z80EVM-020以及 TMS570LS31 Hercules 开发套件(微控制器)。 我有一系列问题需要在购买所有部件之前得到回答,以确保我正在考虑的设置能够正常工作。
1.似乎初始工作时,我只需使用板载 EV2400通信接口适配器连接 PC 即可。 但是,如果我要使用微控制器,我觉得我需要使用兼容的 I2C 板。 这是否意味着我现在需要外部 EV2400通信接口适配器? 更重要的是,您能否为这项工作推荐最佳 I2C 板?
2.您是否认为只要使用机载 EV2400连接到计算机,我就能用我的电脑替换现有的 SOC 算法? 还是至少绕过现有的 SOC 算法,为细胞平衡器的 SOC 测量提供数据?
3.我假设我可以读取电压,电流,温度等,然后我可以将这些观察/测量结果作为输入 到 SOC 算法中。 如果我要使用微控制器(+ I2C 板),最好使用 SOC 算法返回的值将其单独传送到单元平衡设备,比如 BQ25887 (用于 USB 输入和集成单元平衡的 I2C 2单元2A 升压电池充电器)吗?
4.对于 EVM,最适合使用的电源是什么? 您可以共享部件号吗? 微控制器用户指南建议使用两个电源,但 EVM 用户指南仅表示购买可支持32V 和2A 的直流电源。
5.我是否需要购买其他组件才能将所有这些组件组合在一起? 例如试验电路板,电线/连接器等?
6.如果我正在研究的组件或我正在采取的方法显然不起作用,请您建议如何使用您自己的 SOC 算法创建您自己的 BMS?
任何帮助都将不胜感激! 提前感谢!
萨迈尔·萨布