“线程: 测试”中讨论的其它部件
TI 和 E2E 社区,您好!
你好。
我正在使用 BQ51013B 来设计我们的其中一款产品。 我的设计几乎采用了与 EVM 板相同的设计。 我使用 Belkin 的 F8M747无线电源发射器接收 BQ51013B 的电源。 但是 ,每当我将设计放在发射器上时,它就表示为不兼容的设备。 这是我的第一款无线电源设计,我需要您对此提供支持 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 和 E2E 社区,您好!
你好。
我正在使用 BQ51013B 来设计我们的其中一款产品。 我的设计几乎采用了与 EVM 板相同的设计。 我使用 Belkin 的 F8M747无线电源发射器接收 BQ51013B 的电源。 但是 ,每当我将设计放在发射器上时,它就表示为不兼容的设备。 这是我的第一款无线电源设计,我需要您对此提供支持 吗?
你好
范围捕获表明存在通信问题。
在前三个脉冲(信号强度,ID 和配置)期间,如果 TX 发现任何问题,它将停止电源传输并重新启动。
前三次脉冲后,规则将在1.5秒内变为一个良好的脉冲。 请参阅随附的 PDF。
当 TX 停止时,下降点约为1秒。
您好 Bill,
感谢您的反馈。 是的,我可以清楚地理解 TX 和 RX 之间的数据通信没有发生。
这是否是 TX 和 RX 兼容性问题?
那么,我该从哪里着手解决这个问题呢? 我是这种无线电源传输的新手,因此请给我一个解决问题的方向。 我可以使用10uH RX 线圈吗?这是 EVM 用户指南中建议的线圈吗?
我无法在印度购买 EVM。 Digikey 和 Mouser 中的非库存。 可以帮帮我吗?
你好
这是 TX 和 RX 兼容性问题吗?-- Bill J-不要认为是问题。 但 RX 线圈很小,需要在 TX 线圈的中心非常精确。
我可以使用10uH RX 线圈吗?这是 EVM 用户指南中建议的线圈吗? -- Bill J -如果线圈较大,10uH 将工作(40mm X 30mm)。 对于较小的线圈,L 值需要更高。 EVM 上使用的线圈是 Wurth 760308103202,这是一个很好的装置。
尝试增加 COMM1和 COMM2电容器,以44nf 至66nf 测试。