This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B 未从 Belkin F8M747接收到电源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081159/bq51013b-bq51013b-is-not-receiving-power-from-belkin-f8m747

部件号:BQ51013B
“线程: 测试”中讨论的其它部件

TI 和 E2E 社区,您好!

你好。

我正在使用 BQ51013B 来设计我们的其中一款产品。 我的设计几乎采用了与 EVM 板相同的设计。  我使用 Belkin 的 F8M747无线电源发射器接收 BQ51013B 的电源。 但是 ,每当我将设计放在发射器上时,它就表示为不兼容的设备。 这是我的第一款无线电源设计,我需要您对此提供支持 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    发送原理图以供审核,同时发送有关 RX 线圈的信息。

    您看到一个红色 LED,这可能表示 FOD 故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,比尔·约翰

    这是我的示意图。 我使用了 bq51013b 数据表中提到的电阻器值。 我使用 的 RX 线圈是 TDK 的 WR202010-18M8-ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要注意的几件事:

    ) RX 线圈 L 值为11uH,系列电容器 C4,C5和 C7共78nF,但应约为230nF。

    2) 电流限值 R6和 R7总共260,约为1A,但线圈只支持250mA 至500mA。  这是由于直径为20mm 的线圈的较低耦合系数。

    (第3条) 另一件有助于在启动时捕获直流电压的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您的支持。  

    我做了以下更改,但问题仍然存在。

    1.在 C4,C5和 C7的位置,现在我使用的是0.1uF,0.1uF,22nF 和10nF。  

    2.正如您所建议的,将 Imax 降至500mA 以内,我将 R 和 R7更改为100欧姆和 680欧姆以减小 Imax。  

    3.现在我要和我一起发送启动时的范围图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    范围捕获表明存在通信问题。

    在前三个脉冲(信号强度,ID 和配置)期间,如果 TX 发现任何问题,它将停止电源传输并重新启动。  

    前三次脉冲后,规则将在1.5秒内变为一个良好的脉冲。  请参阅随附的 PDF。

    当 TX 停止时,下降点约为1秒。

    e2e.ti.com/.../2437.TX-Start-up-and-Comm-Packets-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

     感谢您的反馈。 是的,我可以清楚地理解 TX 和 RX 之间的数据通信没有发生。

    这是否是 TX 和 RX 兼容性问题?  

    那么,我该从哪里着手解决这个问题呢?  我是这种无线电源传输的新手,因此请给我一个解决问题的方向。 我可以使用10uH RX 线圈吗?这是 EVM 用户指南中建议的线圈吗?  

    我无法在印度购买 EVM。 Digikey 和 Mouser 中的非库存。  可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是 TX 和 RX 兼容性问题吗?-- Bill J-不要认为是问题。  但 RX 线圈很小,需要在 TX 线圈的中心非常精确。

    我可以使用10uH RX 线圈吗?这是 EVM 用户指南中建议的线圈吗? -- Bill J -如果线圈较大,10uH 将工作(40mm X 30mm)。  对于较小的线圈,L 值需要更高。  EVM 上使用的线圈是 Wurth 760308103202,这是一个很好的装置。

    尝试增加 COMM1和 COMM2电容器,以44nf 至66nf 测试。