This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081765/tps7a85-query

“线程:TPS7A85”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们对 LDO 有一些疑问和要求。 请检查以下提及的问题和要求:-

 

  • LDO (L2)要求1:-
  • 输入电压:-3.3V
  • 输出电压:-1.8V
  • 输出电流:-170mA
  • 允许波纹:-3mV
  • 电压容差:- 5%
  • PSRR 应该为高。
  • 工作温度:-40度至+85°C
  • 必须使用 EN 和电源正常针脚

 

  • LDO (L3)要求2:-
  • 输入电压:-3.3V
  • 输出电压:-2.5V
  • 输出电流:-830mA
  • 允许波纹:-60mV
  • 电压容差:- 10%
  • PSRR 应该为高
  • 工作温度:-40度至+85°C
  • 必须使用 EN 和电源正常针脚

 

 

TI 团队建议使用 TPS7A85 LDO 部件,但我们对同一部件有以下疑问:-

 

  1. 较低电流(100mA 或按照上述要求)的降压是多少?  (如数据表中所给出的全负荷(4A)下的压降将为150mV)
  2. 对于相同要求的降压电压较低且可工作-40至85°C 的其他 LDO 部件,请提出建议,并且输出电流范围应支持(100mA 至2A)?