请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28180 你(们)好
有一个部分,VGS 在启动时停止两次。
我认为第一个是 OVP。
为什么第二个停止?
没问题吗?
请参阅以下内容。

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
有一个部分,VGS 在启动时停止两次。
我认为第一个是 OVP。
为什么第二个停止?
没问题吗?
请参阅以下内容。

谢谢
大卫,你好。
不幸的是,从你上传的图片看,很难看到发生了什么,因为我无法读取电压或时间尺度。 似乎第二次栅极信号停止时 ,控制 器可能会对输出中明显的轻微碰撞做出响应,因此可能是另一个(潜在) OVP 事件。 电压补偿可能略微减振,导致输出“过度反应”。 但是,如果没有更多信息,我无法肯定地说。
您能否捕获并上传包含 COMP 信号的新波形,以及将 VIN 通道设置为具有5V/div 范围的 AC,以便我可以清楚地看到输出电压和时间范围? 放大切换开始/停止的两个区域将很有帮助。
此外, 如果您分享自己的薪酬值,这将非常有帮助。
我期待看到这些新信息,并帮助您解决这个问题。
此致,
射线