This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:用于 DDR3L 设计的 TI TPS51200

Guru**** 2531660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081553/tps51200-ti-tps51200-for-ddr3l-design

部件号:TPS51200

尊敬的团队:

我们希望继续将 TI TPS51200用于 DDR3L 设计,其设计是

  1. VLDOIN 和 REFIN 为1.35V (VCC_1V35)
  2. REFOUT 为0.675V (VCC1_VREF)

 

我想知道是不是

  1. TI TPS51200可以支持上述请求吗?
  2. 以下示意图是否可纠正?

 

TI TPS51200:

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    我建议在 VO 和 VOSNS 之间添加0欧姆电阻器。 否则,原理图看起来很好。

    VLDOIN 为1.35V 是正确的。 但是,REFIN 引脚的电压实际为0.675V,因为10k 电阻器分压器会导致 REFIN 引脚看到1.35V/2。 作为 控制回路的一部分,设备将输出电压与此参考进行比较。

    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kadeem,

    我们感谢您的大力支持!

    另外一个,根据规格,VLDOIN 是一个输入引脚,这意味着外部电源的电压为1.35V。 是这样吗? 谢谢你。

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    这是正确的。 VLDOIN 引脚是一个输入,需要1.35V 才能在此应用中工作。

    谢谢,

    卡迪姆