This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:帮助-具有高电压输入的降压转换器,TPS54560,LM76005,其它

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, LMR14050, LMR16030, LM76005, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081297/tps54560-help---buck-converter-with-high-voltage-input-tps54560-lm76005-others

部件号:TPS54560
线程中讨论的其他部件: LMR14050LMR16030LM76005LM5118

你(们)好

我们正在为叉车开发汽车自动化,目前我们看到的所有叉车都是12V 系统,目前我们正在使用 LMR14050 IC (40V 输入和5A 输出)降低电路板内部的电池电压。 现在的想法是,在我们推出产品之前,主板可以与12,24和48V 汽车系统兼容,48V 是最关键的,所以我想使用一个 LMR16030,它是60V 输入,但只有3A 输出。 我认为我需要9V x 5A 输出,因此 LMR16030不足,但 TPS54560和 LM76005不足。

我非常喜欢 LM76005 IC 的应用,但是,每当我为任何项目选择零件号时,我都会在 www.digipart.com 网站上搜索零件号,以检查它找到的此类零件号的供应商数量,主要是因为我们在中国生产 PCB。 在本网站中,搜索“LM76005”会获得22个供应商的结果,搜索“TPS54560”会获得60多个结果。 我更喜欢使用 LM76005,因为它具有内部回路补偿,而且它集成了同步整流器。 对我来说,TPS54560似乎是一个较旧的 IC。 然后:
LM76005:成本更低,找不到更难,内部补偿,同步
- TPS54560:更高的成本,更易于查找,外部补偿,外部飞轮

请查看我正在启动的示意图:

现在我没有什么问题,稍后我可以继续担任另一个职位。

(1)输入电压限值-在48V 汽车系统中,输入电压可达58V 左右(叉车运行时每个电池为14.5V)。 TVS 二极管 SMCJ60CA 具有60V 的“电压-反向支架(典型值)”,66.7V 的“电压-击穿(最小值)”和96.8V @ 15.5A 的“电压-夹持(最大值)@ IPP”等特性。 TPS54560和 LM76005的两个 IC 均具有65伏的无污最大输入电压。 这是我一直有的疑问,我一直想问,如果在输入的极快电压浪涌事件中,电视二极管将电压夹紧到更安全的水平,会发生什么情况? 但在非常短的时间内,它超过了65伏 IC 的最大电压? 几秒钟? IC 是否损坏? 我想知道我是否需要在这个项目中使用一个在输入端承受更高电压的降压转换器。


(2)电容器——我想避开的电解电容器 C92,图中所示的零件号,松下的 EEV-FK2A331V,它是防振的(适合我们的项目),但它有点贵,也不容易找到。 我在 Digikey 网站上做了一项研究,得出结论,如果我需要一个价格合理的100V 陶瓷电容器 X7R 或 X5R,它应该是陶瓷2.2uF 100V 1206。 3.3uF 或4.7uF x 100V,即使是1206或更大的封装,也太贵了。 我可以避免使用330uF 电解盖,并在其上使用许多2.2uF 陶瓷盖。 在产品安装过程中,将有从叉车电池(+和-)的端子到电路板的电源线,并联使用2根电线作为正极, 和2根线并联负极,以减少电阻和电压降,并将使用最厚的线规,这些线规可安装在外壳金属端子上,与印刷电路板连接器相匹配。 电线的规格和电线的长度(将只有几米)尚未定义。 我们计划使用迷你安装系列连接器和外壳,金属接线端子更大,并应支持较厚的电线。
更正:我再次在 Digikey 上搜索了有关100V X5R 或 X7R 陶瓷封盖的信息,同时在输入端使用一些“CAP CER 4.7UF 100V X7R 1210”也是可以的,但2.2uF 100V 更容易找到,并且可用性更强。


您对此有何评论?
欢迎提出建议。

此致,
耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶弗森,你好

    1.对于可能有电压峰值的电池应用,具有中等 ESR 的大容量输入电容应有助于通过在接通/热插拔过程中浸泡大部分能量来减少/避免峰值。 电视二极管可能会来帮助,但它不应该是帮助“夹紧”并减小电压峰值的唯一方法。 设备的针脚电压额定值在任何时间内都不应超过设备的最大电压额定值(65V)。   

    此处通常建议使用散装电解电容器,因为它在单组件封装中提供高电容。 另一个电压峰值建议是使用共模扼流圈和高 ESR 电解电容器来创建高阻抗输入以抑制电压峰值和谐振。 其想法是尝试吸收来自输入电源的突然能量,但这会增加您的溶液大小。

    此致,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,非常感谢。

    也许我需要13V 的输出。

    我看到 LM5118是一款降压升压 IC,输入电压限制高达76V。

    是否有一些集成电路(如 LM5118降压增压),但输入电压限制为100V? 或者限制高于 LM5118的76V?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶弗森,你好

    我在降压-升压转换器 TI 产品文件夹上进行了参数搜索,只看到了用于此设计的 LM5118。

    数据表似乎指定了 LM5118的最大 VIN 引脚电压额定值为76V,这在这里会更好。  

    也许您可以从这里开始提出 E2E 问题,让合适的降压应用工程师解决您的问题?

    此致,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,谢谢。

    是的,如果我要真正使用 LM5118,我将为它打开一个专门的主题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 感谢您的更新。