This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200-HT:电感器前的信号

Guru**** 2511775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, TPS40200-HT, TPS40200, LM25085, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080911/tps40200-ht-signal-before-inductor

部件号:TPS40200-HT
线程中讨论的其它部件:LM5145TPS40200LM25085LM5085测试

您好,

我 在设计中使用 TPS40200HD,32-42V 输入,5V 输出。 工作正常,但温度高于我的预期,室温下为95F。 电感器前面的信号不是完美的矩形信号-请参见下图(探头1x10)。

这是正常行为,还是可以改进,例如在针脚6上添加电阻器以降低 MOSFET 电流?

  。   

谢谢,

马里乌斯·拉杜卡努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,玛丽亚斯,

    这看起来像是 DCM。 尝试增加负载电流以查看其是否进入 CCM 并在 SW 上显示矩形波形。

    就温度上升而言,这是一个非同步控制器,因此效率低于同步设备(如 LM5145)。 您还可以改进电感器-例如,查看 Coilcraft XGL6060系列。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,

    感谢您的回答。

    32V 时电流为~35mA。 即使信号的形状有所改善,电流也会增加,这对我没有帮助-我不想增加功耗。 降低频率,增加占空比可能会在电感器形状之前改善信号。   

    LM5145的额定电压为150C,TPS40200-HT 的额定电压为210C -我至少需要175C。

    我预计大部分热量都在电感器和外部 MOSFET 上。 我认为 TPS40200上的热量是由内部 MOSFET 驱动器(200mA)产生的。 也许,减小此电流(添加电阻器)会降低热量。 我知道,MOSFET 驱动器电流的降低会缩短增加外部 MOSFET 热量的上升时间-我正在寻找折价产品。  

    此致,

    马里乌斯·拉杜卡努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送示意图,我将了解一下。 FET 和电感器可能是优化-您目前使用的是什么? 如果 VIN-max 为42V,则需要60V p 通道 FET (不更高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,

    这是原型板中使用的原理图。 我知道电感器很关键,我订购了几种测试类型。 最初的电感器为180uH,足够大,可以降低电感(回合数),现在为90uH。

    谢谢,

    马里乌斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,看看更好的电感器是否有帮助将会很有趣。 此外,还可以改进 FET。 D2PAK 设备通常是旧的有损设备--尝试使用低 Qg 的5 x 6mm 封装设备。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择了更大的 MOSFET 封装,认为它将有助于散热-系统额定功率为175C。 在实际电路板上,77F  室温下的 MOSFET 温度为87F,电感器85F,TPS40200-HT 89F -可能这还不错。 最令 我担心 的是,将手指放在 TPS40200-HT 上,温度以~10秒的速度升高到足以被认为是热的程度,这可能是因为 手指放在转换器上时没有释放热量。  

    我会尝试其他电感器并告诉你。

    此致,

    马里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 和电感器是主要的散热源,可能正在加热邻近的控制器。 控制器功耗主要是栅极驱动器损耗(=Qg*FSW*Vcc),它独立于串联栅极电阻器。

    下面是 FET 数据表: NP50P06KDG DS (renesas.com)

    Vgs =-10V 时,95nC 的栅电荷非常大,我建议找到 Qg 更低的 FET。 此外,26nC 时的 Qgd 太高。 了解一下在 LM5085 / LM25085数据表和 EVM 中使用 p 通道 FET 作为潜在候选项的情况。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM5085中推荐的 Si7465具有 Qg 26nC。 最大的制约因素是最高工作温度150C -我需要175C。

    我会订购并测试一些 MOSFET。

    此致,

    马里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找汽车 MOSFET,因为它们的额定功率通常为175。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到:IRF9Z14PBF, AOD407, NTBV5605T4G, SPD18P06PGBTMA1 (最后3个测试很容易,其原始占地面积/封装相同)。

    此致,

    马里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽乌斯听起来不错。 考虑到占空比,您不需要低 RDSon。

    此致,

    蒂姆