线程中讨论的其它部件:LM5145, TPS40200, LM25085, LM5085, 测试
您好,
我 在设计中使用 TPS40200HD,32-42V 输入,5V 输出。 工作正常,但温度高于我的预期,室温下为95F。 电感器前面的信号不是完美的矩形信号-请参见下图(探头1x10)。
这是正常行为,还是可以改进,例如在针脚6上添加电阻器以降低 MOSFET 电流?
。
谢谢,
马里乌斯·拉杜卡努
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我 在设计中使用 TPS40200HD,32-42V 输入,5V 输出。 工作正常,但温度高于我的预期,室温下为95F。 电感器前面的信号不是完美的矩形信号-请参见下图(探头1x10)。
这是正常行为,还是可以改进,例如在针脚6上添加电阻器以降低 MOSFET 电流?
。
谢谢,
马里乌斯·拉杜卡努
您好,Timothy,
感谢您的回答。
32V 时电流为~35mA。 即使信号的形状有所改善,电流也会增加,这对我没有帮助-我不想增加功耗。 降低频率,增加占空比可能会在电感器形状之前改善信号。
LM5145的额定电压为150C,TPS40200-HT 的额定电压为210C -我至少需要175C。
我预计大部分热量都在电感器和外部 MOSFET 上。 我认为 TPS40200上的热量是由内部 MOSFET 驱动器(200mA)产生的。 也许,减小此电流(添加电阻器)会降低热量。 我知道,MOSFET 驱动器电流的降低会缩短增加外部 MOSFET 热量的上升时间-我正在寻找折价产品。
此致,
马里乌斯·拉杜卡努
我选择了更大的 MOSFET 封装,认为它将有助于散热-系统额定功率为175C。 在实际电路板上,77F 室温下的 MOSFET 温度为87F,电感器85F,TPS40200-HT 89F -可能这还不错。 最令 我担心 的是,将手指放在 TPS40200-HT 上,温度以~10秒的速度升高到足以被认为是热的程度,这可能是因为 手指放在转换器上时没有释放热量。
我会尝试其他电感器并告诉你。
此致,
马里乌斯
MOSFET 和电感器是主要的散热源,可能正在加热邻近的控制器。 控制器功耗主要是栅极驱动器损耗(=Qg*FSW*Vcc),它独立于串联栅极电阻器。
下面是 FET 数据表: NP50P06KDG DS (renesas.com)
Vgs =-10V 时,95nC 的栅电荷非常大,我建议找到 Qg 更低的 FET。 此外,26nC 时的 Qgd 太高。 了解一下在 LM5085 / LM25085数据表和 EVM 中使用 p 通道 FET 作为潜在候选项的情况。

此致,
蒂姆