为什么将 Q30 272安培用于30A BMS 设计? C68和 C69的用途是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么将 Q30 272安培用于30A BMS 设计? C68和 C69的用途是什么?
您好 Rajib,
感谢您对 TI FET 的关注。 数据表中公布的最大连续电流是一个计算量,假设 Tcase = 25°C,Tj = Tjmax = 175°C 有关详细信息,请参阅下面的博客链接,该博客解释了 TI 数据表中的最大持续电流规格。
保持 Tcase = 25°C 需要一个“无限”散热器来散热热量。 在实际应用中,通过 FET 的电流受最大功耗的限制,最大功耗保持 Tj < Tjmax (+边界)。 此参考设计使用3个并行设备来实现充电/放电 FET,以减少传导(I2R)损耗,并将热量散布到更大的表面区域的多个封装中,以冷却 FET。 对于3个传导30A (每个10A)的并行 FET,Tj = 150°C 时的 I2R 损耗为每个 FET 0.5W。 D2PAK 的最大功耗大约为4W,具体取决于 PCB 和环境条件。
CSD19536KTT 是 D2PAK 中电阻最低/成本最高的100V FET。 根据您的需求,我们可能会在相同或更小(5x6mm SON)封装中提供更经济实惠的 FET。 第二个链路是连接到负载开关应用的 TI FET 选择器。 只需记住将电流除以并行 FET 的数量。
我将把这件事转交给 BMS 应用团队,以回答您关于电容器的问题。
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-3
https://www.ti.com/tool/LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC
此致,
约翰·华莱士
您好,Rajib,
电容器用于 ESD 保护。 本应用报告解释了 BAT +和 Pack +之间的瓶盖使用情况,更多信息请访问 :https://www.ti.com/lit/an/slua368/slua368.pdf
许多系统使用2个电容器作为冗余,以防一个电容器短路,另一个电容器将阻止 BAT+和 Pack+短路。
此致,
马特