This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:在设备启用时,TPS61096A 是否可以不切换?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080753/tps61096a-can-tps61096a-be-no-switching-when-device-enable

部件号:TPS61096A

您好,专家,

这是小岛。

我的客户希望了解 在启用设备时 TPS61096A 无切换的方式。

 这有可能吗? 如果是,请告诉我如何这样做?

我认为这不能符合7.4.2的规定,但客户提出这一问题是因为下面提到了这一点。

6.4“IQ_VIN 设备已启用,无负载,无切换”。

这是不是典型的吗?

 ——如果可以,你能告诉我如何设置这种情况吗?

最佳

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-San,

    启用时,我们无法设置芯片无切换。 如果调节输出电压,它将始终切换,因为系统中存在断电。 当输出电压低于 阈值电压时,芯片将切换。

    对于客户的问题,IQ 是在设备启用时测量的,而不是切换。 芯片仍在切换,但我们只是在非切换期间测量 IQ。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,埃里克-桑,

    我了解 到您 在“非开关期间”测量了 IQ。

    但您是如何做到的?

     -类似 Vout 关闭,FB 引脚处的 V > Vref。

     或者喜欢 Hi-Z?

    我猜客户不想设置 自己的 EE,而只是想知道如何测量电流。

    谢谢

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    我们始终使用外部电源强制 FB 引脚的电压高于参考电压。 这不能在实际应用中进行测试。 谢谢。

    此致,

    岳