请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS61096A 您好,专家,
这是小岛。
我的客户希望了解 在启用设备时 TPS61096A 无切换的方式。
这有可能吗? 如果是,请告诉我如何这样做?
我认为这不能符合7.4.2的规定,但客户提出这一问题是因为下面提到了这一点。
6.4“IQ_VIN 设备已启用,无负载,无切换”。
这是不是典型的吗?
——如果可以,你能告诉我如何设置这种情况吗?
最佳
小岛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.