“线程: TPS61020, 测试”中讨论的其它部件
您好,是否可以帮助您支持此增强 IC 问题?
当我设计 TPS61028升压转换器时,钽(10uF C202 T491A106K016ATAUTO,7欧姆 ESR@250C 100kHz)与某些 MLCC (完全为32.4uF,电容可能增加)同时用于整个电路上的+5V 升压输出。
主要应用条件如下:
- 输入电压3.3V,输出5V
- 负载电流范围为50mA 至250mA
我还注意到了有关电容器选择的一些信息,在TPS61028数据表第16页中,有一些关于输出电容器的特殊说明,建议使用与 MLCC 平行的钽电容器。 看来只有 ESR 总体较低的 MLCC 可能会带来不稳定问题。 电容器的 ESR 为零。
我的问题是:
- 变频器反馈环路的阶段和增益幅度如何? 不确定当前设计是否存在稳定性问题。您是否可以帮助模拟?
- 如有必要,如果稳定性或相位差不好,您是否可以帮助优化零件选择?
- 由于拟使用钽,必须达到何种 ESR 级别? 如果钽和 MLCC 平行以保证低波纹电压,两个电容器是否都需要电容?
非常感谢您的帮助,如果需要更多信息,请告诉我。