This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV752:输出电阻器值= 1.8V 和3.3V

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081318/tlv752-resistor-values-for-vout-1-8v-and-3-3v

部件号:TLV752

您好,

我计划对 TLV752输入使用5V。

为了使 V输出 电压为3.3V,我计划使用以下电压:

  • R1 = 6k 欧姆
  • R2 = 1k 欧姆

为了使 V输出 电压为1.8V,我计划使用以下电压:

  • R1 = 2.48k 欧姆
  • R2 = 750欧姆

请确认这些电阻器值是否可以用于在输出处产生3.3V 和1.8V 电压?

谢谢,致以诚挚的问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

              输出引脚处的电压由方程式 VOUT = 0.55*(1+(RFB 顶部/RFB BOT))设置。 如果 RFB top  = 6KΩ,RFB BOT  = 1KΩ,VOUT1等于3.3V。 如果 RFB TOP  = 2.48KΩ RFB BOT  = 750Ω VOUT2等于1.8V。

               我推荐 VOUT = 3.3V 的以下电阻值: RFB TOP  = 48.7KΩ, RFB BOT  = 9.76kΩ。 对于 VOUT = 1.8V: RFB 顶部 = 48.7KΩ Ω, RFB BOT  = 21.5KΩ Ω。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特