请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV752 您好,
我计划对 TLV752输入使用5V。
为了使 V输出 电压为3.3V,我计划使用以下电压:
- R1 = 6k 欧姆
- R2 = 1k 欧姆
为了使 V输出 电压为1.8V,我计划使用以下电压:
- R1 = 2.48k 欧姆
- R2 = 750欧姆
请确认这些电阻器值是否可以用于在输出处产生3.3V 和1.8V 电压?
谢谢,致以诚挚的问候,
成
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Seong,
输出引脚处的电压由方程式 VOUT = 0.55*(1+(RFB 顶部/RFB BOT))设置。 如果 RFB top = 6KΩ,RFB BOT = 1KΩ,VOUT1不等于3.3V。 如果 RFB TOP = 2.48KΩ 且 RFB BOT = 750Ω VOUT2不等于1.8V。
我推荐 VOUT = 3.3V 的以下电阻值: RFB TOP = 48.7KΩ, RFB BOT = 9.76kΩ。 对于 VOUT = 1.8V: RFB 顶部 = 48.7KΩ Ω, RFB BOT = 21.5KΩ Ω。 谢谢!
此致,
斯里坎特