“线程”中讨论的其它部件:BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO
您好:
我们想修复 Ra 表值是出于某种特殊原因,这意味着需要禁用 Ra 表更新功能,同时 IT 计量器已启用。
我们注意到,更改 Ra 过滤器配置的值可能会实现此目的,因此,由于 TRM 文档的图示,我们将 Ra 过滤器设置为0。

但我们仍然可以观察到 Ra 值发生了变化。
我们还发现了另一个问答,它说将 Ra 过滤器设置为1000会导致在 bq34z100中禁用 Ra 更新功能,这让我们感到困惑。

所以我有两个问题:
1.我们可以通过修改 Ra 过滤器的值来禁用 Ra 更新功能吗? 如果是,哪个值被纠正,0或1000?
2.是否有另一种方法禁用 Ra 更新? 例如,我只能在 gauer_disable 命令缺失的情况下找到 gauer_EN 命令,这毫无意义。
Tks。