This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:询问 BQ25606电感器设计建议

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080584/bq25606-asking-for-the-bq25606-inductor-design-suggestion

部件号:BQ25606

主席先生,你好,

 我的客户希望设计 BQ25606。

请您复习问题并发表评论吗?

上一个项目保留了 L7 (1nH)以防止 CC 充电模式下的 EMI。

现在它需要支持2C (1.8A)充电,L7额定电流不足以支持。

 

因此,客户将删除 L7并使用 L4。 L4还将添加并行电容器。

您对此设计有何顾虑?

下面是电感器规格。

e2e.ti.com/.../L4.pdfe2e.ti.com/.../L7.pdf

 

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!  

    在回顾 L4时,其所需规格为1.8 A 充电。通过 L7,设计原理图看起来不错。 您提到的电容器将与 L4并联添加到哪一个? 设计不应要求在 L4和 GND 之间使用 C26以外的另一个输出电容器。  

    此致,

    加勒特