This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035CEVAL:EVM 出现意外启动波形

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080429/lm5035ceval-unexpected-startup-waveform-with-the-evm

部件号:LM5035CEVAL
“线程”中讨论的其它部件:LM5035CLM5035

客户测试了我们的 LM5035C EVM,并在加电过程中发现了以下波形,无论无负载还是半负载。 CH2:PWM 信号,CH2:输出电压。 请帮助您了解此问题的可能原因?  此外,LM5035C 是否有任何设计计算器工具供客户参考? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aki,

    他们到底是如何启动 EVM 的?  EVM 用户指南建议先应用 VIN,然后卸下开/关跳线。   此跳线是从 J2 (开/关) 到 J1 (GND)的连接。  请参阅《EVM 用户指南》下一段中的最后一句。

    使用开/关跳线时,应产生以下启动波形。

    您能否让他们确认他们在应用 VIN 后是否正在使用开/关跳线?

    根据 PWM 信号的上升幅度,我怀疑它们已拔下开/关跳线,并且只是打开 VIN 电源。

    我没有看到 LM5035C 的设计计算器。  数据表的第9部分提供了非常详细的分步设计指南。  我确实在 这里看到了 LM5035的 PSpice 模型

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢您的提醒。 我会让客户进行双重检查。 LM5035C 是否有设计计算器工具/文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到 LM5035C 的设计计算器。  数据表的第9部分提供了非常详细的分步设计指南。  我确实在 这里看到了 LM5035的 PSpice 模型