“线程:, 测试, BQ25798”中讨论的其它部件
你好!
最近,我们对其中一款产品执行了硬件升级,为新的 BQ25792更换了旧充电器。 我们总共有20个原型板,它们都有问题,我们仍然无法理解原因。 我希望能回答一些信息。
IC 用于通过步进电机驱动器驱动感应负载(步进电机)的医疗设备。 其它输入/输出规格:
- 3S1P 3200 mAh 锂离子电池组。
- 电源输入= 12 V/5 A
- Vsys = 9-12 V
- Isys = 1400 mA
我们的应用是否推荐使用此 IC? 您是否有其他公司的用例使用具有感应负载(步进电机)的 IC?
IC 是否有每个生产批次的勘误表? 如果是,我可以在哪里找到它?
IC 有多少个芯片版本? 如果有多个版本,每个版本有什么问题? 是否有任何寄存器返回此数据? 是否有任何标记代码?
示意图:

PCB 布局:
6-底部:
1 -顶部
2 - GND1:
3 - INT1
4- VCC1:
5 - GND2
配置寄存器:
|
注册/说明 |
价值 |
|
|
REG00_Minimal_System_Voltage |
9伏 |
|
|
REG01_充电_电压_限值 |
12.9伏 |
|
|
REG03_charg_current_limit |
1000 mA |
|
|
REG05_Input_Voltage_Limit |
10.8伏 |
|
|
REG06_Input_Current_Limit |
3000 mA |
|
|
REG08_Prechar_Control.VBAT_LOWV_1. |
71.4%*VREG ~= 9.2 V |
|
|
REG08_Prechar_Control.IPRECHG_5. |
120 mA |
|
|
REG09_Termination_Control.ITERM_4. |
80 mA |
|
|
REG0A_RE-Charge 控制.cell_1 |
3秒 |
|
|
REG0A_RE-Charge 控制。TRECHG_1. |
1024ms (默认值) |
|
|
REG0A_RE-Charge 控制.VRECHG_3. |
200 mV |
|
|
REG17_NTC_Control_0 |
0x74 |
|
|
REG18_NTC_Control_1 |
0x54 |
|
|
REG0F_Charger_Control_0 |
0xA2 |
|
|
REG10_Charger_Control_1 |
0x90 |
|
|
REG11_Charger_Control_2 |
0x00 |
|
|
REG12_Charger_Control_3 |
0x00 |
|
|
REG13_Charger_Control_4. |
0x21 |
|
|
REG14_充电器_控制_5. |
0xB4 |
|
问题:
在我们的测试中,我们达到了在大约4~5小时内完成 CHG_STAT =“111–充电终止”的3个条件:
-蓄电池电压高于充电阈值。
-转换器在蓄电池恒压调节回路中运行。
-电流低于终止电流。
但是,当 CHG_STAT 设置为“不充电”时,CHG_TMR_STAT 位设置为1之前,CHG_STAT 将保持“锥形电荷”状态。
您是否知道为什么它没有达到 CHG_STAT =“充电终止完成”?
我们从主板上卸下了 BQ25792,并将 BQ25792EVM 上的 I2C,SYS,BAT 和 VIN1引脚连接到主板上, 由于在 SYS (C81)和 PMID (C461)引脚上放置100 nF 电容器的方式与 PCB 布局建议的数据表修订版 B 不一致。但是,我们发现了同样的问题。
|
注册/说明 |
价值 |
|---|---|
|
REG1B_Charger_Status_0.VBUS_Present _STAT |
1. |
|
REG1B_Charger_Status_0.AC1_Present _STAT |
1. |
|
REG1B_Charger_Status_0.AC2_Present _STAT |
1. |
|
REG20_Fault_Status_0 |
0x00 |
|
REG21_Fault_Status_1 |
0x00 |
|
REG1B_Charger_Status_0 |
0x0B |
|
REG1C_Charger_Status_1 |
0x8A |
|
REG1D_充电器_状态_2 |
0x01 |
|
REG1E_Charger_Status_3. |
0xE0 |
|
REG1F_充电器_状态_4. |
0x00 |
|
REG1C_Charger_Status_1.CHG_STAT |
锥形电荷 |
|
REG33_IBAT_ADC |
0 mA |
|
REG3B_VBAT_ADC |
12.85 V |