Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100-G1, TIDA-010030, BQ76920, BQ76930, BQ78350-R1A, BQ76940
部件号:BQ76952
线程中讨论的其他部件: BQ34Z100-G1, TIDA-010030, BQ76920, BQ76930, BQ78350-R1A, BQ76940
BQ769x2系列设备是否有测量能力?
电源培训小程序码

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100-G1, TIDA-010030, BQ76920, BQ76930, BQ78350-R1A, BQ76940
部件号:BQ76952
线程中讨论的其他部件: BQ34Z100-G1, TIDA-010030, BQ76920, BQ76930, BQ78350-R1A, BQ76940
BQ769x2系列设备是否有测量能力?
电源培训小程序码

BQ769x2系列不包括测量功能。 这些器件确实提供了非常准确的单元电压,电流和温度测量,这些测量都是任何测量算法的重要组成部分,MCU 可以使用这些测量。 此外,还有一个累计充电功能,用于跟踪随时间推移的累计充电和放电电流。 有关此功能的更多信息,请参阅设备技术参考手册,下面链接的线程提供了如何解释此读数的示例。
在 MCU 上实施测量可能非常困难,因此如果您不想开发自己的算法,堆栈级仪表解决方案可能是理想的选择。 BQ34Z100-G1可与 BQ76952配合使用,以提供 SOC 和 SOH 等参数。 Tida-010030是一个很好的参考设计,它显示了如何将 BQ34Z100-G1与电池监控 IC 一起使用。
BQ769x0显示器系列(包括 BQ76940,BQ76930,BQ76920)具有一个 BQ78350-R1A 配套仪表,设计用于直接与这些显示器配合使用。 目前,BQ769x2系列没有可用的等效设备,因此堆叠层量规是可用的最佳方法。