This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:BQ769x2是否能够测量? 它能计算并报告 SOC 和 SOH 吗?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100-G1, TIDA-010030, BQ76920, BQ76930, BQ78350-R1A, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082405/faq-bq76952-is-the-bq769x2-able-to-do-gauging-can-it-calculate-and-report-soc-and-soh

部件号:BQ76952
线程中讨论的其他部件: BQ34Z100-G1TIDA-010030BQ76920BQ76930BQ78350-R1ABQ76940

BQ769x2系列设备是否有测量能力?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ769x2系列不包括测量功能。 这些器件确实提供了非常准确的单元电压,电流和温度测量,这些测量都是任何测量算法的重要组成部分,MCU 可以使用这些测量。 此外,还有一个累计充电功能,用于跟踪随时间推移的累计充电和放电电流。 有关此功能的更多信息,请参阅设备技术参考手册,下面链接的线程提供了如何解释此读数的示例。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970294/bq76952-interpreting-accumulated-charge-data-from-dastatus6

    在 MCU 上实施测量可能非常困难,因此如果您不想开发自己的算法,堆栈级仪表解决方案可能是理想的选择。 BQ34Z100-G1可与 BQ76952配合使用,以提供 SOC 和 SOH 等参数。 Tida-010030是一个很好的参考设计,它显示了如何将 BQ34Z100-G1与电池监控 IC 一起使用。  

    BQ769x0显示器系列(包括 BQ76940,BQ76930,BQ76920)具有一个 BQ78350-R1A 配套仪表,设计用于直接与这些显示器配合使用。 目前,BQ769x2系列没有可用的等效设备,因此堆叠层量规是可用的最佳方法。

    链接至 BQ769x2常见问题主页