请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ76930 您好,
BQ7693003DBTR 用于8S/200Ahr 电池组项目。 有两个问题:
1. 由于峰值电流超过400A,客户目前使用0.2mΩ Ω 检测。 小于0.2米的值是否有问题? 有没有关于选择雷感应的建议?
2.此设备是否可以检测充电和放电电电流并自动唤醒? 数据表(P30,P31)中似乎没有这样的数据,只有一种唤醒方法?


谢谢,致以诚挚的问候
海梁