螺纹中讨论的其他部件:ABS,
您好,
我一直在使用此 IC 将42V 导轨降低到12V 以为一系列高功率 LED 供电。 负载电流不大于安培,但波浪很大(一次切换大约300-500mA)。 切换频率约为640kHz。
在过去几个月中,我看到这些组件中有近10%的 SW 和 VIN 引脚对地短路。 更换集成电路可以解决问题,但我担心这只是时间问题,直到问题再次发生。
Boot 和 SW 引脚之间有100nF 电容器(根据数据表),但我注意到,这两个引脚之间的电压有时会违反数据表中的绝对最大值(有时高达16V,小于10ns)。 这可能是什么原因? 此外,8V ABS 最大值来自何处? 这是硅限制(FET Vgs max 等)还是其他限制?
我*没*看到 Vin 通电时过度冲压,除了这种 Boot-SW 电压峰值之外,该部件在 芯片故障之前似乎运行良好。
我注意到这部分有几条这种性质的线索,想知道是否有人能够解决这个问题?
请提前感谢您的参与。
尼克