This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:输入电压,开关&接地之间存在短路情况

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082285/tps54360-short-circuit-condition-between-vin-sw-gnd

部件号:TPS54360
螺纹中讨论的其他部件:ABS

您好,

我一直在使用此 IC 将42V 导轨降低到12V 以为一系列高功率 LED 供电。 负载电流不大于安培,但波浪很大(一次切换大约300-500mA)。  切换频率约为640kHz。

在过去几个月中,我看到这些组件中有近10%的 SW 和 VIN 引脚对地短路。 更换集成电路可以解决问题,但我担心这只是时间问题,直到问题再次发生。  

Boot 和 SW 引脚之间有100nF 电容器(根据数据表),但我注意到,这两个引脚之间的电压有时会违反数据表中的绝对最大值(有时高达16V,小于10ns)。 这可能是什么原因? 此外,8V ABS 最大值来自何处? 这是硅限制(FET Vgs max 等)还是其他限制?

我*没*看到 Vin 通电时过度冲压,除了这种 Boot-SW 电压峰值之外,该部件在 芯片故障之前似乎运行良好。

我注意到这部分有几条这种性质的线索,想知道是否有人能够解决这个问题?


请提前感谢您的参与。

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请分享您的示意图和 PCB 布局视图。

    此外,您能否共享“开关节点和启动节点的波形”。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,弗兰克。

    我附上了原理图和范围跟踪。

    在示波器上,迹线1 (黄色)与启动引脚相关,迹线2 (绿色)与 SW 引脚相关。 探头直接连接到 IC 的引脚上。

    我期待着再次听到您的声音!

    谢谢你,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    您能否确认您使用的 TPS54360 (有 B 版本)?  我要求的原因是,常规版本基本上处于 NND 状态,而 B 版本是替换版本的下降。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaea1/slvaea1.pdf?ts=1646696266426&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS54360

    有关您的设计的一些评论:

    • 去耦电容器返回地面的路径不是很好(它将通过 VIA 接地)。

    • 如果您真的想限制 Bootstrap 电容器上的电压峰值,那么您可以 并行添加齐纳二极管(这会将电压夹紧到最高额定值8V)。
    • 波形的这一部分看起来不典型:

    • 紫色波形是什么?

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    我们使用的是原装 TPS54360 (即不是"B"),但 我们将使用 B 型作为下一个装置,前提是我们可以停止这些故障。  

    C718的接地端(去耦电容器)直接连接到地面-尽管通过热释放辐条连接。 我不是很关注您的注释-我的道歉,请您详细说明吗?

    您认为 这些针脚之间的最大电压违规是否会导致我看到的故障? 我会在这里添加一个佐料以防止未来发生这种情况...尽管我对这种过度喷出的来源很好奇。

    波形的这一异常特征在载荷被移除后就会出现-我已经附加了轨迹以支持;

    -迹线27包含负载为500mA 的车尾箱和开关波形。

    -迹线28是此的缩放副本  

    -迹线29包含无负载的启动波形和开关波形。

    -迹线30是此的缩放副本。  

    **编辑:按顺序上传的追踪:29,30,27,28。

    明天我将在战靴和 SW 之间添加一个齐纳。

    谢谢你,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    我对这种不明确的含义表示歉意。 在开关电源中消除振铃的最佳方法之一是将输入电容器置于尽可能靠近 IC 的位置。

    最好将旁通电容器放在尽可能靠近 Vin 的位置。 但是,为了获得充分效果, 接地端需要尽可能靠近 IC 中的接地端。 这张图片应该解释我的意思。

    让我知道齐纳二极管是如何工作的。

    谢谢

    安德鲁