请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25700A “线程”中讨论的其它部件: BQ24650
有许多 USB PD 输入和电源适配器示例,但没有 BQ25700A 的太阳能输入示例。 我们可以使用具有太阳能输入的 BQ25700A 为4节电池充电吗? 如果是这样,您是否有一个注册表应设置在什么位置的示例? 也许是示意图的一个示例?
谢谢你,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.