This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:它可以与太阳能输入一起使用

Guru**** 2563630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082906/bq25700a-can-it-be-used-with-a-solar-input

部件号:BQ25700A
“线程”中讨论的其它部件: BQ24650

有许多 USB PD 输入和电源适配器示例,但没有 BQ25700A 的太阳能输入示例。 我们可以使用具有太阳能输入的 BQ25700A 为4节电池充电吗? 如果是这样,您是否有一个注册表应设置在什么位置的示例? 也许是示意图的一个示例?

谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25700A 专为 USB PD 应用而设计。 它错过了一些重要功能,如用于太阳能电池板应用的 MPPT。 建议使用专用太阳能电池板充电器,如 BQ24650。